黄銅製 変換内外ソケットのレビュー

平均満足度 4.20 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
黄銅製 変換内外ソケット アソー
アソー
509 / 税込 560
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-16
用途:
燃料配管接続

PT1/4側はどうしてもにじみますね。ねじシーラントが必要です。

1人が参考にしています
2025-05-14
用途:
グリスガンのノズルの接続に使用

日本のメーカーの多くのグリスガンのネジの規格はPTである。米国や中国のものはNPT規格である。NPTネジのロックカプラーをPTネジのホースに接続するのにこのソケットを使用した。手頃な値段で買えて大変満足である。使用も全く問題ない。メーカーにこだわらなければモノタロウブランドのグリスガン(MG002)はNPT規格なので最初からこれを購入するのも手である。

2人が参考にしています
2025-05-22
用途:
動噴の修理

動噴のねじ穴がNPTだったのでRに変換するのに購入しました。このソケットのおかげで次回の修理からはRネジの製品が使えます。

2024-08-09
用途:
海外規格の変換アダプター
対象商品:
56280202

NPTからPT規格に変換目的で購入しました。欲を言えばメスからオス以外にメスからメスもあれば良いかと思います、材質もアルミ系などが希望です。

1人が参考にしています
2023-02-23
用途:
オイル配管接続作業
対象商品:
56280202

品物自体に PTとか NPTの表記がしっかりと刻印されていてとても見易く部品の取り間違えが無く成り助かりました。

1人が参考にしています
2021-12-17
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
56280272

PT、NPTの変換コネクタです。
なかなか売っている店がないので助かりました。

2人が参考にしています
2020-10-04
用途:
海外製油圧センサーの取付け
対象商品:
56280202

海外製のセンサーは安く手に入りますが、ネジの規格が日本と違い「NPT」のためそのままでは日本製のエンジンに取付けることができません。そのため、「NPT」から国内規格の「PT」に変換するソケットが必要ですが、モノタロウで安く購入できて助かりました。

3人が参考にしています
2020-07-06
用途:
ボートのフューエルライン変更
対象商品:
56280272

海外製の燃料タンクを接続するために利用しました。
NPTに対応したニップルが無かったので助かりました。

1人が参考にしています
2020-03-16
用途:
アメリカ車のオイルライン整備
対象商品:
56280202

NPTとPTの変換継手は少量だとなかなか手に入らなくて困ります。値段も安く大変ありがたいです。

2人が参考にしています
2019-08-27
用途:
サイズ記載のない空圧機器の菅サイズチェック
対象商品:
56280202

価格が安く精度は普通。
一方で、サイズが一目で判別可能な刻印が有ればなお良し。

2022-10-28
用途:
US製エアサス
対象商品:
56280236

ネジ変換のソケットではないのでしょうか?NPT→PT購入、ネジ入りきらず間違ったと思い逆のPT→NPT購入、結局合わず1/2、1/4、1/8と大量に購入、ゴミになりました。内外ソケットの意味がわからん。

2人が参考にしています
ラクール 様2020-05-29
用途:
エアコン
対象商品:
56280263

メーターの径合わせに購入 安いものだが嵩張るのが難点

2019-04-14
用途:
マニホールドゲージの下穴変換に使用
対象商品:
56280263

アソー製品は信頼しているので、全く問題なし。
ちゃんとサイズ刻印してくくれているので、親切であるし、
クオリティの高さが見える化している。
モノタロウ製品に該当無いのが残念。同等品がの設定があれば・・・

1人が参考にしています
2018-01-20
用途:
真空配管
対象商品:
56280263

NPTとPT似て非なる物なのでこういう商品が必要です。シール材が付いていれば尚良いです。

田村モータース 様2017-10-09
用途:
自動車の油温センサーや油圧センサーをオイルブロック(サンドイッチブロック)に装着する為に使用。
対象商品:
56280263

自動車のオイルフィルター下に装着するオイルブロック(サンドイッチブロック)はセンサー装着部のねじピッチがNPT1/8の事が多く、一般的なセンサーの1/8PTを装着すると隙間が大きくオイル漏れしてしまいますので、このアダプターで正しいねじピッチ1/8PTに変換して確実な接続が出来ました。オイル漏れ無しでバッチリです。

2018-12-15
用途:
計器類の後付け

油圧センサーと油温センサーを取り付ける予定でした。油圧センサーは取り付けられましたが油温センサーに関してはアダプター内部の穴が小さく貫通させれないため使えませんでした。全くもって凡ミスしてしまいました。他の方気をつけて下さいね。

2人が参考にしています
2018-08-06
用途:
NPTメネジにPTオネジのセンサーを装着
対象商品:
56280272

ねじ規格が合わずやむを得ず。
いい加減どちらかに統一して欲しい。

2018-10-15
用途:
センサー取付に使用
対象商品:
56280263

私の使用用途としては内径が狭すぎる為、削って広げて使いました。

2人が参考にしています
2017-05-18
用途:
自動車の整備時
対象商品:
56280218

米国パーツ(特にセンサー系)はNPT規格であるためサイズ、ピッチ共に異なります。国内で流通している配管用継手では対応できません。モノタロウではこんな特殊な製品も取扱可能なため大変助かっています。

1人が参考にしています
2017-11-12
用途:
センサー取付
対象商品:
56280263

センサー取付の為に購入しました。多少の加工はしましたが、問題有りません。