ガススプリング ロッド外径10mmのレビュー

平均満足度 4.51 (69件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガススプリング ロッド外径10mm モノタロウ
モノタロウ
2,998 / 税込 3,298
取付方向固定タイプのガススプリング。 【用途】各種機械、家具等に。
69件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-04-07
用途:
JA11リヤドアバランサーとして使用
対象商品:
56417445

JA11では水平使用となります、この商品はアングルフリー仕様ではないので神経質な方は純正を使用したほうがいいかもしれません。反発力はちょうどいい感じです、少し開ければチューっと開いてくれます。

2021-08-29
用途:
ジムニーJA11の修理
対象商品:
56417445

ジムニーJA11のリアドアのガスストラットが不能になりましたので交換用に購入です。
取り付けに問題はありません。
ドアの開くスピードが純正品よりやや速い気がしますが問題は感じません。

2021-06-28
用途:
JA11ジムニーリアゲート用
対象商品:
56417445

皆様が言うようにポン付でした。安く買えて良かったです。

2024-02-02
用途:
リアゲートダンパーの代替品
対象商品:
56417436

仕様書からダンパーの伸びの強さは想定してましたが、ノーマルのものと比べると手を添えてドアを開けることに要注意でしょうかね。

2024-01-24
用途:
JA22リヤゲートダンパー交換
対象商品:
56417445

JA22リアゲートダンパーの交換用に購入 他の方のレビューにもありまさたが反発が強すぎました 勢いよく開きすぎるためヒンジの痛みや、後ろに壁などがある状況でドアを開くとき相当気を遣う感じです 純正パーツの安価な代用品として購入しましたがこの用途には向いていないと思います

株式会社タクト 様2022-06-22
用途:
車両取り付け
対象商品:
56417445

問題なく取り付け使用できました
純正品と比べて安価でよかったです

2021-05-16
用途:
ジムニー ja11
対象商品:
56417445

リアドアの開閉が劇的に変化します。ガス抜けなく使用してます

有限会社 中野電機工業所 様2021-02-25
用途:
ドアを開ける時
対象商品:
56417445

ジムニーJA11バックドアに使用。純正より安く普通に使えます

2023-09-14
用途:
JA11バックドアに使用
対象商品:
56417445

2019年に購入、交換しましたが2023年始めにはガスが抜けてしまい、スプリングの役目をしなくなりました。純正品が20年以上使用出来た事を考慮すると1/4以下の耐久性となります。もう少し耐久性が欲しいです。

1人が参考にしています
2020-06-14
用途:
ジムニーja11リアゲートダンパー交換
対象商品:
56417445

ジムニーja11のリアゲートダンパーがヘタってしまったので交換しました。
特に加工も必要なくポン付けできました。
値段も純正品より安くコスパ最高でした。

3人が参考にしています
2023-07-19
用途:
JA11ジムニーのリアハッチに使用
対象商品:
56417445

そのまま交換するだけのポン付けです。
普通のクルマに一歩近づきました。

2020-02-07
用途:
軽幌車のリアゲート用
対象商品:
56417463

使っていた国内メーカー品が廃盤になった為、こちらの商品で交換しました。機能はもちろん品質的にも問題なしです。

有限会社 徳澤鉄工所 様2023-01-27
用途:
道具箱のダンパー入れ替え
対象商品:
56417418

道具箱のダンパーのガスが抜けて使えなくなったのでこちらに交換しました。
同じNのものを買ったはずなのに少し強く動きが激しくなりました。

2020-03-13
用途:
JA11、バックドアに使用しました。
対象商品:
56417445

旧い車両で少しづつ悪いところを直しながら楽しんでます。今回、車両に設置されているダンパーが利かなくなっていたので購入に至りました。純正より少し太めですが全く問題なく設置することが出来ました。コスト的にも純正よりかなりお安くなります。捕捉ですが取付ナットが錆びていると思いますので一緒に交換することをお勧めします。私はステンレス製の回り留めナットに交換しました。

3人が参考にしています
2021-03-06
用途:
トラクターキャビンのドアに使用
対象商品:
56417418

純正同様品を探してたのですが見つからず代用として購入しました。少し伸びが強くドアを開ける時に手で補助してた方が良いぐらいですが弱ったダンパーで勝手に閉まるよりは良いです。

2022-10-09
用途:
JA11 リアゲートダンパー
対象商品:
56417445

ジャストフィット
今までのスカスカで、ダンパーが全く機能してなかったので、あまりの勢いで開くリアドアに少し戸惑ってます!
もっと、早く交換しておけば良かったです。

2019-10-16
用途:
ジムニー JA11 バックドア 用
対象商品:
56417445

ジムニー JA11 バックドア に使用しました。
純正よりひとまわり太くなりますが、干渉なく使えます♪
効きもBestで開閉度中央で開閉方向に効いてくるのでバッチリです♪

3人が参考にしています
2019-02-16
用途:
リアゲートダンパー交換
対象商品:
56417445

ジムニーJA11のリアゲート用に購入してみました
純正ダンパーよりシリンダーが若干太目ですが問題なく2分で交換完了!
全開まで自動で開き、開いた状態で保持できます
「これが本来の動きか…」と新車時の気分が味わえて満足です。

3人が参考にしています
2019-02-22
用途:
交換
対象商品:
56417445

古い車に使用しました。
無理やり付いていた物を取り外しコチラを装着しました。
純正では無く代替えパーツの為、多少のガタはありますが充分過ぎると思います。

2020-07-06
用途:
天窓の開閉に使用するダンパーの取替
対象商品:
56417427

メーカー製造終了に伴い製品をなかなか探すことができませんでした。長さ・ガス圧など適合したので注文させてまらいました。仕様をもう少しわかりやすくしていただくと早く見つけることができ、発注したと思います。