デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流)のレビュー

平均満足度 4.21 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流) A&D
1999カウント表示 デジタルマルチメーター 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェックオートパワーオフ機能あり付き保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付 【用途】電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社西山製作所 様2025-09-30
用途:
配線作業

この価格で細かいレンジまで計測できるので使いやすい。また、自立できたりカバーがついているので良い。あとはケースがあればなおいい。

2025-06-18
用途:
バッテリーのチェック等

小型でコードが収納できる点がいいです。
単位が表示されないので直感的にわかりにくい。
コードが短すぎて、本体が宙づり状態で使わざるを得ないことが多き、そうなると数値の表示が読めない。

2025-01-16
用途:
導通確認

値段は安いですが、しっかり使えました。
本体周囲に保護カバーがあり、落下による破損防止できるのが良いです。

2024-03-28
用途:
導通確認
対象商品:
53465433

無くても何とかなることも多いが、抵抗、電圧値を測定するために持っていてもよいだろうと思い購入。簡易チェックをするだけならば必要十分。抵抗値、電圧値が数値で分かるのは修理作業をするときにはやはり便利である。普段はへたってきた充電池の残量確認に活躍している。

勝 産業 様2023-09-14
用途:
電流等の確認
対象商品:
49831888

使い方が簡単で、
デジタル表示が見やすいです。
配線も本体に奇麗に巻けるので、
収納もしやすいです。

国立大学法人鹿児島大学 様2023-12-18
用途:
機器メンテナンス
対象商品:
53465433

価格のわりには,十分な機能があり,使いやすいです.

2023-05-27
用途:
車のバッテリーチェック
対象商品:
53465433

文字も大きく、バックライトも付き見やすくて便利でした!

2023-02-14
用途:
12Vバッテリーやリチウムイオンバッテリーパック、充電式電池、乾電池などの剤容量を図るのが主目的。
対象商品:
53465433

使い勝手もなかなかよく感じ、制度に対する不安感も特にはありません。

フォース 様2023-01-04
用途:
バッテリーの確認
対象商品:
49831888

値段の割にちゃんとしていて
素人でも簡単に扱う事ができました

2022-05-20
用途:
趣味で使用
対象商品:
49831888

コンパクト、使いやすい、見やすい、軽い、安い。
買って良かった。

1人が参考にしています
2022-06-15
用途:
主にモーターサイクルへ
対象商品:
53465433

バッテリーの電圧チェックと通電確認にしか使わないので充分です。

2022-02-04
用途:
電気製品のメンテナンス
対象商品:
53465433

電圧オートレンジでは無いため予めダイヤル設定が必要ですが、値段を考えれば表示も見やすく、性能的には充分です。テストリードを固定出来るのも便利。

2021-09-21
用途:
住設機器修理時

仕事で頻繁に使うので、割れたりコードが切れたりで寿命が短く、安価でそこそこ使える物を探してました。
カードテスターに比べ表示が見やすく、バックライトも点灯するし、スタンドで自立するので使いやすいです。
赤い部分は厚めのラバープロテクターで耐久性もありそうです。
コードの収納も適当に巻き付けて裏の溝にピンが嵌まるのでストレスなく使えます。収納時ピンが本体よりも出っ張るのが星一つマイナスです。
この仕様でこの値段は満足です。壊れたらリピートしたいので取り扱い止めないで欲しいです。

2021-10-24
用途:
車の電装品取付等

性能、品質、値段、共にベストでした!バックライトも便利でした。たまにしか使わないので、前まで使ってたのは角型9vで、いざ使う時電池切れで困ってましたが、これは使用電池が単4型で、だいたいストックしてるのですぐに対応出来るので良いです。カードタイプはボタン電池ですし。

2021-09-26
用途:
点検時
対象商品:
53465433

これはいいです。国内メーカーでオート電源オフで電池の無駄な消耗をふせぎます。定番候補。

2023-08-27
用途:
機械メンテ用
対象商品:
49831888

数回使用していると、導通ブザーが鳴らなくなりました。

2021-07-14
用途:
電気製品のメンテナンス
対象商品:
53465433

さすがにレンジのオート切り替えは無いが、必要最低限の機能と表示の見易さはコスパ最高。
ケース裏にある端子クリップも便利です。

2021-02-08
用途:
バッテリー残量のチェック
対象商品:
53465433

単4電池で使えるテスターが久しぶりに発売されたので購入しました。前の型も持っていますが、単4電池仕様はなかなか他には見かけません。
今回の新型は付属のテストリードが別売りでも販売されているようで、長く使えそうです。

1人が参考にしています
2021-03-14
用途:
電気回路のチェックに
対象商品:
49831888

電気回路を確認するのに簡易なテスターですが、十分機能を果たすことが出来ました。持ち運びもポケットに入るサイズなので、便利です。

2023-11-30
用途:
車の電装部品の点検
対象商品:
49831888

本体にケーブルを止めれるのはいいけど、結構キツキツで、引っ張り気味にしないと所定の位置に収まらない。取り外し時にも結構きつい。むしろベルクロなどで止める方が使い勝手はいいかも。
通電確認のブザーが断続音→連続音となるのが仕様なのか機器不良なのかが不明。この辺りも明確であればよかった。あと裏面に磁石シートとかついていた方が現場作業には◎だと思うのが残念。ただ、値段に対しては十分かもしれない。