エレベーター三脚 アルミ製のレビュー

平均満足度 2.92 (36件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エレベーター三脚 アルミ製 モノタロウ
モノタロウ
2,998 / 税込 3,298
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。 【用途】取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。
36件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-09
用途:
アマチュア無線のアンテナベース

移動運用時のアマチュア無線アンテナベースとして複数台利活用しています。ケース付きで性能も価格も満足しています。

2025-09-21
用途:
レベル使用時

いままでの三脚が壊れた為に購入しました。
金額も非常にリーズナブルな価格でお勧めできます。

足立電気商会 様2025-06-10
用途:
しっかりしている

価格の割にかなりしっかりしている、エレベーターも少し重いが使ううちにスムーズになると思う、良い商品です。

ブーガレージ 様2024-10-17
用途:
墨出し

固定のネジが一般的な物ではないので、おすすめ出来ない結局使えない残念です。

2024-05-01
用途:
墨出し
対象商品:
62793273

工具を取り付ける台が折れる。
わずか数回使っただけなのに。
お勧めはしない。

1人が参考にしています
2024-07-15
用途:
墨出し器用三脚
対象商品:
62793273

モノタロウブランドのレーザー墨出し器と併せて購入したが、固定ネジ不適合で装着出来ない  サイト内に適合品の変換ネジも無く、別サイトで購入となる  もう少し丁寧な説明が必要では・・・  商品を同一画面内に表示するなら、固定ネジの件は分かり易く表記頂きたい

5人が参考にしています
2021-12-12
用途:
配管工事
対象商品:
62793273

有名メーカー品と使い方、性能、重さ何も問題なしです。

2023-06-20
用途:
墨だし時

取り付け台が折れたものが来て、交換すること二回。久しぶりに使おうとしたら、取り付け台が折れている。他の方も書いているがエレベーターの動きが硬い、脚の伸縮も硬い。伸縮レバーの付きかた逆だろ。外から操作できるようにして下さい。

3人が参考にしています
医療法人わかば会 様2021-03-21
用途:
レーザー墨出し
対象商品:
62793282

値段の割にはしっかりしてて丈夫です。迷ってる方お勧めします。

2021-01-28
用途:
駐車場のリノベーション
対象商品:
62793282

自宅の駐車場の土間が水平でないため、レーザー測定器で高低差等を図るために購入しました。
思ったよりも、しっかりした造りでした
今後、使ってみないとわかりませんがこれで耐久性があれば満足度が5★になります。

馬場鉄工所 様2022-12-03
用途:
レベル測定
対象商品:
62793282

軽いので持ち運びには良い 水平器が役に立たないので改善するべき

2022-05-10
用途:
レザー墨出し器の足として使用
対象商品:
62793282

以前使っていたものが壊れてしまったので購入しました。値段の割のしっかりとしていて、良かったです。

大西設計 様2021-12-22
用途:
垂直測定、垂直設定
対象商品:
62793282

購入予定の保留品でしたが値段が特売で安かったので、この際に購入パイプの打ち込みの垂直傾き調整に使う予定です。、

2023-02-07
用途:
墨出し

エレベーターハンドルが固く重く、引っ掛かりが数か所あり、上と下で重さも違う。ゴリゴリと音もする。
商品説明動画では『かみ合わせなめらか!』とあるが、2段目のパイプは両手で力を込めないと引き出せない。
この三脚に高価な墨出し器を乗せようとは思えない。いつの日か必ず壊すと思う。
モノタロウブランドは今までかなりの数を利用させてもらったが、これはひどい。とても使用できない。

清野電気設備 様2023-01-29
用途:
レーザー機器を取り付けてセットしようとしたらレーザー機器を取り付けてある黒いところから壊れました。
対象商品:
62793282

取り付けてセットしようとしただけなのに壊れました。こんな不良品最低です。

3人が参考にしています
2022-12-23
用途:
屋内の墨出し
対象商品:
62793273

取付基部のプラスチックが崩壊し機器が落下しました。グリスによる影響か加水分解なのかは不明です。

2人が参考にしています
ハマイ景観企画 様2020-10-28
用途:
エクステリア工事の墨出し
対象商品:
62793282

上下昇降がやや堅いが、使い勝手は悪くない。もの自体はしっかりしている。

2022-06-01
用途:
水盛り作業

レーザー本体との接続のネジ部分が傾いていて、レーザー本体を回した時に本体がかなり傾いて調整範囲を超えてしまい、レベル出しが出来なかった。三脚に付いている水平器もあてにならなかった。改善をお願いします。

BRIDGE PLUS 様2021-11-24
用途:
レーザー墨出し器に使用
対象商品:
62793282

三脚に付いている水平器の精度がおおざっぱ過ぎて笑いました。

MonotaROからの回答

 

坂之上商会 様2020-03-07
用途:
写真撮影他
対象商品:
62793282

取り付け部カメラ用に改造加工しましたが 物は良いですね軽くて とても良かったです。