エレベーター三脚 アルミ製のレビュー

平均満足度 2.92 (36件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エレベーター三脚 アルミ製 モノタロウ
モノタロウ
2,998 / 税込 3,298
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。 【用途】取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。
36件中 21~36件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-12-18
用途:
初期不良
対象商品:
62793282

梱包開封して付属ケースから出すと・・・
レーザー取付部が損傷 初期不良でした残念!!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。どうぞよろしくお願いいたします。

2021-11-24
用途:
塗装作業時
対象商品:
62793273

最初に来たのは首が折れていた、交換品も折れていた。
エレベーターシャフトと樹脂部分の接合が貫入じゃなく面接合で硬い樹脂だから、ちょっとした衝撃で折れそう。三脚の数十倍の価格のレーザーは載せられないかな
精度が低いのか取り付け部の固定ネジを締めると地墨が出ない。
エレベーターシャフトの動きも渋い。割り切って使うしかない

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
品質改善に努めます。

2018-04-18
用途:
機械の据付(レベル出し)
対象商品:
62793282

軽くて持ち運びしやすく、安価で満足してます。
エレベーター部分の噛み合わせが滑らかになれば完璧です

2020-10-09
用途:
フェンスを作るときのレベル出しに
対象商品:
62793273

まだ使っていませんがしっかりした作りで満足しています。それに思っていたより早く届いて助かりました

2021-04-06
用途:
車整備
対象商品:
62793282

車庫で車の整備をするため、使用しています
天井にも照明はあるのですが、光量が足りないためこの三脚を購入して照明を取付けて使用しています
高を調整して使えるので特にエンジンの整備には便利です
照明自体を取付けできるものを購入しなくてはなりませんが

2020-07-26
用途:
鋼製建具の取付
対象商品:
62793282

まだ少ししか使ってないけど価格と使い勝手とのバランス的には十分満足です。

2021-04-24
用途:
レベル出し
対象商品:
62793273

安いので期待をしてはいなかったのだが、水平方向の回転ガタが大きいというか、全然配慮していないと思われ、プラスチックとシャフトのクリアランスというか隙間がグラグラである。従って割り切って使うしかない。

1人が参考にしています
古河電池株式会社 様2021-02-01
用途:
検温器用スタンドとして
対象商品:
62793282

スタンドとしては問題ないレベルの製品ですが、検温器のスタンド用として写真だけ見て購入も、カメラ用のネジ径ではないので別途ネジアダプターが必要です。

2021-02-08
用途:
機械類の設置作業
対象商品:
62793282

エレベーターのパイプ部分に樹脂が巻き込んでおり、レーザーポインターが映し出せない。
(作りが悪い)

3人が参考にしています
2019-10-04
用途:
写真撮影の三脚
対象商品:
62793282

この高さで安価なのは嬉しいが、取り付けネジサイズが5/8で一般的なカメラ機器のネジに合わないので変換アダプタを使う必要があった。1/4バージョンをぜひ発売して欲しい。

2019-07-31
用途:
レーザーレベルの脚として墨出しに使用
対象商品:
62793273

改善点としてハンドルの位置が悪く、レーザー本体をセットすると少し上げないと当たって
しまう。
しかし、脚の出し入れのワンタッチのレーバーは使いやすくコスパは良いと思う。

2018-09-12
用途:
屋外実験の器材設置用
対象商品:
62793282

屋外実験用で購入しました。手ごろな価格で助かりました。

2019-04-23
用途:
壁面へのケガキ作業
対象商品:
62793273

使用高さ425~となっているが実測するともっと高い、騙された買った意味がない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
値を修正いたしました。
今後このようなことのないよう努めて参ります。
ご指摘有難うございました。
尚、商品は返品対応させていただきます。
別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

2018-10-15
用途:
コンクリート躯体のレーザーによる墨出し
対象商品:
62793273

エレベーターの昇降がちょっと渋い。
グリスを塗って何とか。

2018-09-17
用途:
レーザーの高さ微調整
対象商品:
62793273

最上部の取り付けねじの固定する部分が雑。
動かないように思い切り締めると台座が傾いてしまう。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2018-10-28
用途:
作品展示の際、水平をとるため。
対象商品:
62793282

以前レビューを投稿したつもりでしたが、反映されていなかったので再度投稿します。
購入後約2回程度の使用で壊れました。
支柱が完全にロックしてしまい、ハンドルが回らず昇降ができません。
モノタロウの商品なら安くても安心という気持ちで購入したのですが、残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待にそえず申し訳ございませんでした。
尚、MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。