ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレームのレビュー
- 用途:
- 書道教室をしてます。生徒さんのクリスマスプレゼント抽選会の1等賞に賞と思ってます。
- 対象商品:
- 61195532
色々探したんですがこれが一番良かったです。使い心地はまたあたった生徒さんに聞いてみます。
- 用途:
- 予定などを書き込む時。
- 対象商品:
- 61195593
ボード自体がしっかりと造られており、字を書き込む際に安定して書き込める。
また、フレームも頑丈な造りとなっておりゆがむ事もなく、重量が3.6キロあるが壁への固定も安心出来る。
壁への取り付けをDIY感覚で実施したが、大きいサイズのホワイトボードの取り付けは初めてだった為、説明書がシンプル過ぎて分かりづらかった。
- 用途:
- 教室の授業
- 対象商品:
- 61195593
思ったよりもずっと薄く、心配していたスペースも問題ありませんでした。
壁に掲示するのもしやすく助かりました。
ホワイトボードにあるフィルムがきれいに貼られすぎていて、最初みえませんでしたが、はがすときれいに消すこともでき、とても良い買い物でした。
- 用途:
- 学校からのプリントを掲示
- 対象商品:
- 61195593
ホワイトボードに子供たちの学校からのプリントを張っているのですが、面積は小さかったので大きなものに更新。
春面積が大きくなり、使いやすいです。
作りもしっかりしており、良いと思います。
ただ、一か所ヘコミがありましたが返送するのも面倒なので、そのまま使用することにしました。
この度はご不便をお掛けして大変申し訳ございません。今後の商品の課題として改善を検討させていただきます。
- 用途:
- メモ、伝言など
- 対象商品:
- 61195575
縦方向で使っていますので最初色々付け替えるのが大変でした。
ちゃんと備え付けたあとは普通に使えています。かなりお安いですが特に問題もなくお得な買い物ができました。
- 用途:
- 家族への伝言板
- 対象商品:
- 61195575
縦にしてタンスに張り付けて使ってる
ペンとイレーサーは100均のほうが安い
子供たちが絵をかいて遊んでる
ボードが安くていい
- 用途:
- 家の中廊下に設置
- 対象商品:
- 61195575
取付金具を外して、四隅のねじ止め穴を使って3点度目で使っています。自治会や組の行事の家族への周知や備忘書きに使用。
- 用途:
- スタッフ間の連絡用(メモの貼付け等)
- 対象商品:
- 61195557
四隅のネジ穴で直接カベに固定しました。石膏ボードだったので、カベロックミニ使ってます。4隅で固定してあるので付属の取付金具よりしっかり止まっています。
ペン置きがちょっとチャチイのが残念です。
- 用途:
- 他人に説明するときや、自分の簡易メモ
- 対象商品:
- 61195557
ペンなどを置く受け皿が付いていますが、取り付けても重力に頼って本体からぶら下がっているだけで、簡単に外れるわけではないですがしっかりボードに固定されているわけではありません。ボードを基本的には横向きにしておいて、場合によっては縦向きにして使いたい場合にグラグラします。なおかつ、私に送られてきた受け皿は端がひしゃげてました。結局、縦や横に向きをかえて使いたいので、受け皿は使っていません。ボード自体は普通に使えてますし、丈夫でいいかと思います。
- 用途:
- 動画撮影用のボードとして使用
- 対象商品:
- 61195593
大変しっかりした品でした。
ただペン置き部分部品の取り付け図と実際の部品の向きが逆だと思います。形状に沿って取り付けしたらはまりましたが、指示図だとはまりません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。担当部署に申し伝え仕様書の改善を検討致します。