床下換気スペーサーのレビュー

平均満足度 4.78 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
床下換気スペーサー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
179 / 税込 197
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-20
用途:
ベランダデッキの階段の足
対象商品:
58552192

ベランダデッキの木製階段の下に敷くと、階段に湿気が上がらす長持ちします。耐久性を大幅に向上します。これで三ヶ所目の施工。

2023-09-22
用途:
土間コンクリートでの資材保管、鉢植えなど
対象商品:
58552192

本来の使用方法とは異なりますが、屋外のコンクリートの土間に資材などを置く際、一番下に敷いています。
降雨の後でも素早く土間が乾いてくれて張宝します。
ついでに鉢植えの下敷きにも使っています。
安価なので必要に応じて買い足しては便利に使用しています。
屋外での使用ですが、数年経っても劣化している様子はありません。
今後も継続して利用させていただきます。

5人が参考にしています
2023-07-17
用途:
基礎パッキン
対象商品:
58552208

コンクリート面に直接、土台を置く際、使用しました。

長栄丸 様2023-03-13
用途:
用途外?ですが
対象商品:
58552192

☆適当な隙間があるので自作のウッドデッキの足の下に曳く事に利用しました。適度に強度も耐久性もありそうで安価なのでいろいろ用途で利用出来るとおもいます。

2022-11-27
用途:
傾斜地に駐車する場合の傾き補正スペーサとして
対象商品:
58552217

時々車中泊旅を楽しんでいますが、駐車場の傾斜がきつい場合があります。
そんな時の車の傾きを補正するスペーサとして購入。20mmないし40mmの補正が出来るように計6枚を購入しましたがそれでも1000円でおつりがくるほどのリーズナブルさ。耐久性は木造家屋用の建築部材なので安心しています。 良い買い物が出来ました。

2021-10-03
用途:
基礎コンクリートと基礎木梁の間の絶縁・空間確保
対象商品:
58552192

地盤の湿気とシロアリで腐食した基礎木梁の交換時に、基礎コンクリと基礎木梁の絶縁に使用しました。本製品の厚み20mmの隙間で風が流れているのが実感できます。
数年様子を見ますが、効果大だと予想します。
個人的な希望ですが、厚みのバリエーションを5、10、15mmあるいは重ねて使えるレゴブロックの様な構造の製品を提供していただけると、木材と金属・コンクリなど熱伝導率が極端に違う部材間で生じる結露防止に利用できそうな気がします。

2人が参考にしています
2021-05-11
用途:
自分でガレージ作ってます
対象商品:
58552217

ブロックと柱の間につかいました、木材と違い腐る心配が無いと思いますので安心

2020-11-08
用途:
ウッドデッキの束石と柱の間に
対象商品:
58552192

自分でウッドデッキを作っていますが、木製の柱と束石の間に入れたいと思い探していました。近くのホームセンターにありましたが、値段が高く悩んでいたところ、こちらのスペーサーがリーズナブルなお値段で早速購入しました。とても助かりました。

2人が参考にしています
株式会社YKK 様2020-07-19
用途:
ベランダ床のイペ材ウッドデッキの基底部に
対象商品:
58552226

通気性を確保し、この梅雨時も水捌けが抜群です。夏場のコンクリート焼けも緩和するほか荷重にも耐性があり、この先も安心。FRP防水か迷いましたが見栄えも機能性も良いベランダに仕上がりました。

2020-08-18
用途:
建築基礎
対象商品:
58552192

紫外線による劣化もなく,とても使いやすい商品である.

2020-02-29
用途:
ウッドデッキの製作の際に束柱と束石のスペーサーとして使用
対象商品:
58552192

ウッドデッキの束柱の腐朽防止のために束石のスペーサーとして使用ました。十分な強度があります。
この用途だと、半分に切断する必要がありますが、ジグソーで切断しました。
10cm×10cmのものはホームセンターで1枚200円程度ですが、本製品を半分に切ることで1枚70円で済みました。
10cm×10cmのものを1枚100程度で販売していただけると有難いです。この意味で「やや満足」としました。

1人が参考にしています
2019-09-29
用途:
ウッドデッキの基礎パッキンとして
対象商品:
58552192

本来の用途とは異なるかも知れませんが、
安価なのでこちらの商品をウッドデッキの基礎パッキンとして利用しました。
品質は問題なし。
できれば正方形のタイプもあると嬉しいです。

2019-10-10
用途:
土台の通気パッキン
対象商品:
58552192

長さ調整用に使用、10cm毎でカット出来るモノが有ればありがたいと思います。

2019-09-25
用途:
基礎
対象商品:
58552192

前回使用感が良かったので、今回も発注しました
素材がしっかりしているので曲がったりせずに使用できます
次回も使用します

2017-11-19
用途:
90mm角の大引を2本重ねる為のスペーサーに使用
対象商品:
58552192

90mm角の大引を2本重ねる必要がありましたが、スペーサーとして使用してみると、これがバッチリの効果でした。

2017-08-03
用途:
ウッドデッキの基礎
対象商品:
58552192

スリットにより水はけが良さそう なんと言っても少量買いのコスパは最高

2017-06-22
用途:
ウッドデッキの柱腐食防止
対象商品:
58552192

想像以上に剛性があり、強度は十分 重量物の下支えも可能

1人が参考にしています
ガラス工房 ロブスト 様2017-05-22
用途:
ウッドデッキの柱のパッキン
対象商品:
58552192

半分に切ってウッドデッキの柱の湿気対策に使用しました。
サイズが90×90の柱にちょうど良かったです。