空調服(R) ケーブルのレビュー
ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプのケーブルです。
【用途】自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
2025-08-06
- 用途:
- 空調パンツ
商品画像のようなケーブルの長さはありません 画像ではファン側の短いほうが数十cmはあるかのように見えます 短いほうは13~14cmほどです 一般的なケーブルと同様です
1人が参考にしています
山崎電気管理事務所 様2021-07-15
- 用途:
- 空調服と空調ズボン
- 対象商品:
- 58607273
空調服では、8Lから10Lを使用しているので。
空調ズボンではファンまでの距離が長い為。
重宝します(^^ゞ
2024-07-27
- 用途:
- 水回り修理
- 対象商品:
- 58607273
2~3年ほど使っていると、ケーブルに抜き癖がついてくる様です。歯間ブラシの清掃で一時的には改善しますが、消耗品と考えて買い替えしました。
2020-09-07
- 用途:
- 空調服ケーブルに使用
- 対象商品:
- 58607273
私は空調服のファンケーブルとして使用しています。
タイトルにはロングケーブルと書いていますが、そんなに長くないですね。
今の空調服は、両脇の下にファンがある事が多く空調服発売当初、背中の端にファンがある頃なら長かったと思いますが、今の空調服で使用するには、ちょうどいいか、少し長いくらいかなぁと思います。
購入される方は、差し込み端子の形状を確認して購入をお勧めします。
新和建設株式会社 様2018-07-22
- 用途:
- 熱中症予防対策
- 対象商品:
- 58607273
ファン片方のケーブルだけ長いのでズボン用と表示して欲しかった。バッテリー側のケーブルが長いのを探してました。
5人が参考にしています
2018-01-25
- 用途:
- ベスウォーマの発熱体コードの代替として使用
- 対象商品:
- 58607273
ベスウォーマの発熱体コードが断線したために購入しました。
コネクタもサイズがきちんと合っています。
純正品が2000円しますので、こちらのほうが安いです。