コードストレージホイルのレビュー
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ 様2023-03-10
- 用途:
- ワイヤー収納と保管に活用
- 対象商品:
- 59640875
ステンレスワイヤー類は手で巻くとクセが付きやすいので使用。
ワイヤー類がいつでもピンと張れるのでありがたいです。
大きさが手頃です。
2022-07-19
- 用途:
- 小径の高圧洗浄ホースに使用
- 対象商品:
- 59640893
ずいぶん探したが、とりあえず現在はこれが妥当だと購入。汚れたホースも気にせずに巻いて収納出来る
1人が参考にしています
井田國彦事務所 様2021-10-15
- 用途:
- HDML30mとLANケーブル50m
- 対象商品:
- 59640875
両方ともいい感じで巻けています。LANケーブル50m(6mm)は丁度な感じですね。
希望として・・・巻出しの余分を2mくらい、回転させるノブ側(外側)に巻き付けられるようにしてもらえたら、全部伸ばさなくても使えるのになぁ、と思いました。
私は、自分でマジックテープなどで外側に巻き付けてますが、それでも綺麗に巻けてますし、中途半端な距離に対応でき、しかもすっきり使えて便利です。LIVE配信の時なんか、LANやHDML、音声ケーブルをすっきり距離に関係なく使えて重宝してます。
1人が参考にしています
道谷薬品商会 様2020-12-13
- 用途:
- ボートのアンカーロープ用
- 対象商品:
- 59640875
アンカーリフターで上げておいて、弛んだロープの回収用です。
ホースリールよりもまわすのが楽です。
2人が参考にしています
有限会社西日本PFE 様2018-02-08
- 用途:
- ACケーブルや点火母線の巻き取り、保管に使用
- 対象商品:
- 59640875
10~15mのACケーブルや30mの点火母線(0.03x12芯)の巻き取りに使用(0.05x12芯30mまではぎりぎり巻けるようだが)、リールの外側に巻き取り終端を長く出さないことがコツかも?他のショップ(ジョイフル本田さん)で購入したアメリカ製の40m巻きのものよりは動きが滑らかで作りはしっかりしている。まぁ五十歩百歩ではあるが・・・
1人が参考にしています