角缶のレビュー

平均満足度 4.56 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
角缶 好川産業
好川産業
389 / 税込 428
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
舟久保製作所 様2025-05-22
用途:
エンジンオイルの小分け用に購入しました。

DIYで自動車のエンジンオイルの交換をしています。
家に4台車があるため20Lのペール間で購入していますが、20Lのペール缶を抱えてオイルジョッキに入れるのは、最近ちょっとしんどいので、この角缶の4Lサイズを購入し、小分けにして使用しています。
樹脂の中蓋もついているので、密閉度が高く小分けしたオイルも参加しにくくなっているので、重宝しています。
必要であれば、追加購入したいと思ってます。

2025-08-28
用途:
溶剤の小分け(サンプル配布)に

急に必要となり、ホームセンターへ行く時間なく。
どのサイトよりも安く、即納頂いた大変助かりました。

2024-09-03
用途:
硬化剤入れに

通常使ってた容器の内側が錆びてしまったので購入。
問題なく使用できます。

2024-02-29
用途:
備蓄
対象商品:
60366416

乾燥野菜を作り、保存用にと購入しました。
内蓋も付いており、エージレスを入れて備蓄しました。
乾物、穀物等にも使えそうで、追加購入考えてます。

2人が参考にしています
近藤マリンサービス 様2024-03-12
用途:
アセトンやシンナーの小分け用に
対象商品:
60366434

一斗缶から小分けして使用する為に購入しました。
移動する際はプラスチック製より金属製の方が安心かと思います。

2022-08-04
用途:
塗料の小分け用。
対象商品:
60366416

塗料の小分け保管用に使用しています。
角型は嵩張らず保管庫の省スペース化に役立ちます。
樹脂製の内蓋があり、しっかりと密閉できて安心です。
また必要になればリピートしたいです。

2人が参考にしています
トレック 様2022-10-28
用途:
ペール缶より小分けし作業の時に使います
対象商品:
60366416

凹みの無くとてもきれいな状態で届きました。リピート予定です。

1人が参考にしています
2022-10-28
用途:
塗装前
対象商品:
60366407

自然系塗料の小分け用に使用。中蓋が付いているので密閉性が高く保管に向く。

2022-09-04
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
60366434

オイルの一時退避に使用しました
通常販売しているオイル缶です

2022-03-17
用途:
取引先へ樹脂の提供
対象商品:
60366443

以前に某ホームセンターで購入したときはフタの内側が紙製になっていて密封性が確保できなくて失敗しましたが、この商品は内側がプラスチック製(多分PP)のため密封性が確保でき、安心して取引先に提供できました。非常に満足しています。

4人が参考にしています
2021-03-14
用途:
オイルの小分け用
対象商品:
60366407

いつもオイルの小分けに使用しています。漏れる事なく安心して使えます。

2021-11-29
用途:
溶剤の充填
対象商品:
60366425

安価で購入できるので助かります。2リットル缶でも安価で購入できればさらに嬉しいですね。

2020-06-01
用途:
ペール缶のオイルの小分けに
対象商品:
60366434

20Lだと、欲しい人に譲るにもなかなか躊躇するもので、小分けにすれば譲りやすいと思い、4L缶を5個購入しました。
内蓋が付いており、逆さまにしても漏れることも無く、外蓋にも誤開封 防止のキャップ付きなので、安心して使用出来ました。

2人が参考にしています
2021-02-26
用途:
オイルの小分け用
対象商品:
60366443

機械修理の際、オイルを小分けして車に積むために購入しました。9Lとのことで9Lのオイルを入れようとしたらあふれてしまいました。余裕をもって入れるなら8L用と記載してほしかったです。実際には9Lは入りませんでした。

1人が参考にしています
2018-12-23
用途:
クリヤーの小分け用に使っています。
対象商品:
60366434

使い易いので、重宝しています。また再度購入してクリヤー以外にも利用したいと思っています!

株式会社K,office 様2019-11-12
用途:
塗装作業
対象商品:
60366416

溶剤液保管に使用しましたが、缶蓋から溶剤液が漏れてしまい缶キャップのパッキン改良を希望します。