Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcsのレビュー

平均満足度 4.40 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs モノタロウ
T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。 【用途】ネジ締め・緩め作業に
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-21
用途:
汎用工具として

使用後、小さいビットが手でとりはずせません それ以外は質感、機能ともに問題ありません

2024-11-27
用途:
スクーターの携帯用工具
対象商品:
60981296

この商品はなかなか素晴らしい商品だと思います。
とても考えられていて、買って良かったと思います。
無論、本格的な整備などに使うものではなく、あくまでスクーターのメットインなどに入れておいてちょっとした時に使うかんじだと思います。
しかし、この小さなセットの中には十分な携帯性と機能性が詰め込まれており、しかも価格がかなりリーズナブルで大変気に入りました。
買って損はないと思いますし、おすすめ出来る商品です。
強いて課題点を上げるとすればT15やT27、#3はまず使うことがないので、そこをH3や6角4mmなどになってると良かったと思いました。私の場合、端からこのセットで修理や整備をしようなんて当然思っておらず、目的があくまでその場しのぎの簡易作業における利便性と携帯性なので。

2023-04-22
用途:
車載
対象商品:
60981296

車載する用に購入しました
ちょっとしたメンテナンスをするには十分です
質感もチープな感じがないです

2023-03-02
用途:
車のトランクに
対象商品:
60981296

何かあった時用に車のトランクに載せました
あと簡単なパーツを取り付けるために使おうと思ってます
値段が安いわりにしっかりしてると思います

岡本商会 様2021-08-03
用途:
バイクのメンテナンスに使用
対象商品:
60981296

T型バーにラチェット機構が付いた物は少ないので貴重です。しかも安い。残念なのは6角レンチは3、4、5、6が良く、ソケットは8、10、12、14が良い。更にエクテンションバーに長い物が加わると完璧です。toneのシブイチのセットはこの内容で完璧でしたが高いしT型バーのラチェットが無いのでこちらにして3の6角と14mmのソケットは単品で買い足しました。

2人が参考にしています
2021-02-22
用途:
整備、家具の組立
対象商品:
60981296

セールの時に買いましたが、コンパクトなケース内に必要なビットが揃っていて文句なしです。メインのハンドルはとてもいいアイデアだと思いました。

アトリエ ダン 様2020-02-10
用途:
6.5mmのソケットの補助に
対象商品:
60981296

Tハンドルの利用価値が大、ラチェットビットの動きが悪いですがソケットの大きさでラチェット機能が利用できるので便利です。ケースにまとまって工具箱でばらばらにならず良いですが、ビット個々の取り出しに特に+-ドライバー類が撮りにくいのが残念です。

かどや 様2020-01-21
用途:
バイク
対象商品:
60981296

手頃な値段の割には質感が良いので満足出来ました。
今後も利用したいです。

三ツ渕接骨院 様2018-08-18
用途:
ネジ締め全般
対象商品:
60981296

このサイズのラチェットアダプターは希少です。これあれば小径のネジ締め何でもできます。ただケースの収納は悪くソッケト中でよく転がります。収納ケース改良したらゆうことないです。あと梨地のメッキなので艶ありのメッキの方が好みです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2018-11-17
用途:
バイクの整備
対象商品:
60981296

プロ用工具としては少し頼りない感じがしますが、値段からして妥当だと思います。ヘックスローブと六角レンチ付きなのが便利です。