小巻PPバンド&ストッパーセットのレビュー
- 用途:
- しなやかで手締めには丁度よい硬さ
他製品も使用してみましたが、硬めのものが多く手締めでの作業があまり良くなかったので、しなやかさのある本品をリピート購入しました。
- 用途:
- 荷物梱包に
親戚宛ての野菜発送の梱包に大変助かっています。バンドの残りが少なくなり、追加注文です。
- 用途:
- 梱包作業
毎度使わせて頂いている商品ですが
色々な梱包作業に重宝してます
コスト的にも 何よりストッパーセットですので
有り難い
- 用途:
- 荷締め時
荷の固定の際に使用。荷締め用のベルトだと長すぎる場合があるので、荷姿によって適宜こちらを使用。PPなので製品が傷つく場合があるのでそこは注意。
あると便利。
- 用途:
- 古新聞、雑誌、団ポール等の結束
麻紐等で縛るとしっかり締め付けることが出来ず移動中荷崩れを起こしていましたが、この商品を使うことにより十分締め付けることが出来て、移動中の荷崩れを起こすこともなくなりました。
- 用途:
- 精密機械の梱包に使用
使用しやすくほどけることもなく充分満足しております。
- 用途:
- 荷物固定用
いつも荷物固定用に使用しており、バンドが緩まず使いやすい。
- 用途:
- 資源の日にダンボールを縛る
一般家庭で出るダンボールの量など、たかが知れているだろうか。
我が家は共働きで通販での買い物が多いため、普通の家庭よりはダンボールの排出量が少し多いかも。
でも前回、この商品を買ったのは10年以上前。100m巻きを消費するのに10年以上かかったと言う事か。
で、これを街に買いに行く時間も節約したく、モノタロウでリピート。勿論土日の注文で10%OFFだ。
これでまた10年、PPバンドには困らない。
- 用途:
- 自動車用タイヤの梱包に
自動車用の中古タイヤを発送する際に使用しました。こちらの商品は100mもの長さがあるのでしっかりと米の字のように固縛し、型崩れせずに相手方まで届けることができました。ストッパーも充分な数が入っているので、今後も中古タイヤの発送で活躍しそうです。
- 用途:
- 液晶モニターの発送作業
液晶モニターを3個まとめての発送に使用しました。ストッパーがセットになっており別に購入する必要もなく便利です。
- 用途:
- 梱包時
しっかりしていて安心感のある商品でした!
ありがとうございます
- 用途:
- 梱包作業
- 対象商品:
- 62102906
主にオークションで落札された大型の商品を梱包するのに使用しています。素手でもしっかり止めることができて優れものだと思います。
- 用途:
- 足場材の保管に
- 対象商品:
- 62102906
足場材の保管や単管パイプやアングルなどを保管している時に使います。乱雑にならずに見た目もよい。本数を決めてまとめているので在庫確認や積込み時に時短になります。ストッパーが大量にほしいです。
- 用途:
- 庭木選定後束ねるのに使用
紐より束ねる作業が楽で、しっかり束ねられました。
簡易的で良いのでバンドを切るカッターが付いていたら満点ですね。
- 用途:
- 海外送付時の梱包に使用
- 対象商品:
- 62102906
受領した荷物に使用されていて今まで存在もしらなかった商品ですが、ぜひ使ってみたいと検索した結果、こちらの商品の名前がわかり、使い方を説明されている方のYouTubeも見つけ、とても便利に使うことができました。よい商品を安価でご提供くださり、ありがとうございます。