クロスラインレーザー QUIGO PLUSのレビュー

平均満足度 4.08 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クロスラインレーザー QUIGO PLUS BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)
   
カンタン・コンパクト!ボッシュの新発想クロスラインレーザー。 レーザー照射だから、従来の水平器のようにライン付けの汚れが残らず、貼った後、壁紙のラインが透けて見えてしまう事もなくキレイに仕上げる事が可能。 また、約5時間連続照射が出来るので、あわてて作業する必要もなく作業ミスも軽減。DIYライフがより一層楽しくなります。 難易度の高い壁面のタイル貼りも、Quigoがあればカンタンに。 自由に思い通りのデザインで自分だけの空間を演出。 もうDIYライフにQuigoは手放せない1台です。 スイッチひとつで、カンタンに水平・垂直のクロスラインが同時に出るので、従来の水平器を使ったライン付けにかかるタイムロスを大幅に短縮。 棚等、壁面への家具取付や飾り付けに大変便利。まさにプロ並みのDIYライフの始まりです。 ON/OFFは、カバーがスイッチのカンタン操作。 また、マーキングポイントが照射されるようになり、より便利になりました。 付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
Hiratashino Works 様2023-08-21
用途:
書き文字の水平取りに
対象商品:
62151364

小さいですがしっかりレーザーが投影されて便利でした。
出張の際にも持っていこうと思います

2022-04-08
用途:
展覧会での写真などの展示に利用しようと
対象商品:
62151364

レーザーも明るく、等間隔にドットがついている点は良いです。垂直水平ともに4°の自動補正がついていて、その補正以上に傾けるとレーザーは消えます。つまり、高い箇所にレーザーを照射するときには、器械自体をそれと同じ高さに持ち上げる必要が有ります。その点は自分にとって減点んポイントです。

1人が参考にしています
2022-03-23
用途:
水平出し

不良品を送られた。
急いでるのに
レンズが内部でガタガタして固定されていない。
不良品の対応も電話では繋がらない

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

お時間を頂戴して申し訳ございません

2021-02-10
用途:
配管工事に使用します
対象商品:
62151364

ミニ三脚があれば大変使いやすいと思います。20cmくらいの三脚があれば使いやすいと思います。

2人が参考にしています
協業組合カテックフジ 様2020-10-29
用途:
車の整備
対象商品:
62151364

特定整備のエイミング作業に使用するのに便利なので購入しました すぐれものですよ

6人が参考にしています
2020-07-20
用途:
壁への棚設置
対象商品:
62151364

使用方法が非常に簡単ですぐに使うことができた。レーザー光の明るさも十分で使いやすい。

2018-07-30
用途:
冶具
対象商品:
62151364

簡易的な水平出しに使用しました。
線が太いので正確な基準として用いるのは厳しいです。
おもちゃ感覚で使えます。

4人が参考にしています
2017-09-14
用途:
墨出し
対象商品:
62151364

カメラの三脚で使用
壁から1m未満で線が太くなる、5m以上で点線になる
簡易的な使用の場合は十分です
コンパクトで軽いです

5人が参考にしています
2021-02-28
用途:
塀を建てるときに使用
対象商品:
62151364

今は練習程度でしか使ってないですが、この程度で十分かと。しかし、手持ちのカメラ用の三脚では固定しづらいです。

1人が参考にしています
2018-04-09
用途:
家庭用に簡易的な水平出しに

プロ用ではないので勘違いして購入しないでください。
あくまでも簡易的なレーザーです。

3人が参考にしています
2017-10-27
用途:
レーザーで水平の測定
対象商品:
62151364

連続での使用時間はわかりませんが、手の平に収まる大きさ、単4電池2本、自動的に水平を出せると、レーザー水平機の平均的な値段から考えるとこの値段なら十分な性能かと思います。

2人が参考にしています
株式会社フルーティブ 様2017-11-13
用途:
ポスターの貼り付け位置決め
対象商品:
62151364

ラインの揺れが大きくて定まらない。固定場所が余程無振動でないと揺れ幅が大きくて
定位置を決められない。中の発光体が振り子式な為本体の傾け角度が極めて狭い。
かっこいい「おもちゃ」感がいなめない。プロ用ではない。

4人が参考にしています