ハンディークランプのレビュー

平均満足度 4.27 (48件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンディークランプ モノタロウ
モノタロウ
669 / 税込 736
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。 【用途】合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
48件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-22
用途:
接着剤の貼り合わせに使用

これは便利です、ハンドルをぐっと掴むと幅広い範囲そこで固定され・リリースレバーで開放されます。
今までクイックバークランプを使ってましたが場合によってはこっちのほうが接着剤の固定が楽にできます。

2026-02-11
用途:
色々な物の固定

ガッチリと挟み込むことが出来、作りもシッカリとして大変満足です。

豊木工産業 様2025-07-24
用途:
木工作業

接着の仮固定の際に握りぐあいで力が調節できるので、位置の微調整が可能。
その後の本固定の力も十分にある。
解除レバーは全開になってしまうので、力を緩めて再度位置調整が難しかったが、ゴムを間に挟むと微調整可能で便利になった。
安価で良い製品です。

2025-07-15
用途:
DIY作業時

DIY作業時、材料切断時等材料を固定したり、部材組立て時にも非常に便利であった。

2025-03-30
用途:
木工作業

カチカチと止めるラチェットでは無いので、あと一押ししたい場合も好きな場所で固定できるのが良い。
クランプと違い、固定力は強くないが、ねじ止めの仮押さえや接着には十分。
複数個を用いれば安心。

2024-08-25
用途:
接着補助、加工材保持
対象商品:
62927183

安価ですが、把持能力は他社の同じような仕様・機能のハンディクランプと比べても遜色なく、しっかり固定できます。可動パッドの材質が柔らかめなので、かなり強く締め上げても固定物に圧痕がつかないのは優れている点ですが、注意点として、パッドの材質上、色移りすることがあるので、化粧面などに接触させて直に固定するのは避け、当て木等を併用した方がいいでしょう。機能的には問題がないだけにもったいないところなので、パッド部品の材質の見直し・改良を強く望みます。

2023-11-07
用途:
小物作品の制作補助
対象商品:
62927183

片手で操作しやすいのが気に入っています。
リバース時も手を変えることなく作業できるので、効率が上がります。
締結力は、ネジ式に比べれば弱いですが、仮止め・接着補助には十分でした。

2024-01-31
用途:
ちょっとしたことに
対象商品:
62927183

ちょっとした日常使い、、メインは木材組み立ての矯正ですが
十分です。

2023-12-13
用途:
接着時の固定
対象商品:
62927174

ワンタッチでその上片手で操作出来るので使いやすい。

2023-01-01
用途:
板の接着や研磨に使用
対象商品:
62927174

ワンタッチで挟めるので便利な反面、保持力は弱いので適材適所で運用してます。

2022-03-19
用途:
シ-トを板に固定するとき
対象商品:
62927174

今まで他社のクランプを使用しておりましたがこちらの方が良さそうです。
先端クリップがソフトな素材の為、プラスチック素材や凸凹しているところにも
しっかり固定出来ます。先端クリップのヒンジが金属製なので落とした際にも欠落しにくく
とても良いです。但しグリップ部分の固定金具の戻りが渋く、外す際に開きにくいような気がします。

2021-06-19
用途:
木材加工用のクランプ
対象商品:
62927183

開口75mmですが、ハンディクランプとしてはなかなか強力です。
ゴム部分もただのはめ込みじゃないので落としても外れません。
ただ、外したときにバネの力で最大開口にならないのが不満ですが、咥える力はIR○○○の比ではありません。

2020-12-08
用途:
接着作業
対象商品:
62927174

樹脂製ですが剛性が高くしっかりしています。
軽さも使い勝手に貢献しています。
結構強く圧着出来ます。

1人が参考にしています
2021-03-02
用途:
DIY
対象商品:
62927183

軽くてはさむ強度もあり、この値段なら納得の価格です。

2022-06-12
用途:
木工作業時の木材固定
対象商品:
62927183

締め付け力が弱く感じる。もう少し強いと思っていました。少し残念です。

2020-09-11
用途:
DIY作業時
対象商品:
62927174

確実な固定に満足しています。これからもほかの種類をそろえDIYライフを充実させたいと思っております。

2020-05-18
用途:
ブーツの修理
対象商品:
62927183

二輪車用ブーツの底が剥がれたので、接着剤の固定に使用しました。このサイズが使いやすいと思います。

1人が参考にしています
森の修理屋 様2020-08-07
用途:
型押し
対象商品:
62927183

以前使用していたものより、ふところが深いので押さえる位置の範囲が広がった。

2020-04-19
用途:
接着時の固定や切削作業時の固定等
対象商品:
62927174

ちょっとした固定にとても便利です。接着などはスプリングクランプでも十分ですが、板を斬る時など力がかかるときにしっかりと支えてくれます。これまでCクランプを使っていましたが、これなら片手で扱え、しかもワンタッチで固定できます。

2020-05-30
用途:
木工 箱物づくり
対象商品:
62927174

M50:思ったより小型だったが取り回しは楽。M75:フトコロが取れるので期待どおり。ただ、両者ともハンドルの厚さが細身にすぎ、力を入れにくい。厚手の皮手袋が欲しくなる。