板ラチェットドライバーのレビュー

平均満足度 4.46 (46件のレビュー)
商品レビューを投稿する
板ラチェットドライバー モノタロウ
モノタロウ
699 / 税込 769
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。 【用途】締め付け作業
46件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-21
用途:
細部のカバーの止めビス

この板ラチェットの良い所は先端部がラチェットのクイックスピンナの様に指先で手回し出来る所です。
過去に使っていた物はそれが出来ず、ラチェットの空回り抵抗が大きすぎてビスレベルの回転抵抗の少ないネジは緩める作業が困難だった。
それに、ビットもグリップ部に収納できるため、ビット探しに工具袋を漁るに積用が無くなったのもいい点。
現状では板ラチェットはこれが一番買いの商品。

1人が参考にしています
2025-02-08
用途:
水洗場の水量調節
対象商品:
62927165

普通のドライバーでは隙間が狭く入らないため本品を使用しました。ビットも付属され使い易かった。

2025-04-04
用途:
自動車メンテナンス

隙間の無い場所へのアクセスする際には大変便利です。使用頻度は少ないので価格の安い商品で十分です。残念な点は本体からビットが外れやすいことです。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
pcの組み立て
対象商品:
62927165

持ちやすくて使いやすかったです。コンパクトなのでしまうのも場所取らなくて良いです。

2024-09-29
用途:
あれば便利な工具です

めったに使用する事はないのですが、特に機械関係の整備等の時にはたまに使用する事があります、バラさなくてもいい部分をバラす必要がないので時間的にも節約できます、そんな高い工具でもないので1つあれば結構助かります。

川戸花店 様2024-08-12
用途:
隙間の狭い場所でのビス取り付け作業
対象商品:
62927165

ダルマドライバーも入らない狭い隙間でビスの取り付け作業をする必要があり困っていたところ、モノタロウのWEBカタログを捲っていた時に「ラチェットドライバー」がある事を発見して急いで購入した。8種類のビットがセットされたものを購入したが使い勝手が非常に良くて助かっている。品物も台湾製で品質もしっかりしているのがとても良い!

2024-02-16
用途:
マットガードの脱着作業など
対象商品:
53124576

車種によってはタイヤとのクリアランスがなく、ねじが外しにくいのでビットの短いものを探していました。この商品はビットの長さが16mmしかなく指で押さえながら回しても結構使えました。

2024-02-24
用途:
自動車部品交換
対象商品:
62927165

高さなどノギスで測りましたがそんなもんだと思います。狭いところで重宝します

有限会社 ふじおか 様2023-02-04
用途:
自動車整備
対象商品:
62927165

通常や柄の短いドライバーで入らない所の作業には助かりますが狭い所で使うのでもう少し歯車が細かいと助かります、セットのビットもあと5mm位長いと使い易いです。

1人が参考にしています
2022-03-29
用途:
汎用の組み立て作業
対象商品:
62927165

よく逢う職人が使っていて便利そうだった。狭い場所以外にも、手前でラチェットボックスレンチを回す際に向う側をドライバーで押さえるときなど、軸が短い事で使いやすい場面は多い。ただし、3mmのヘキサゴンを入れてほしかった。

2022-08-19
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
53124576

特殊工具なので地元での入手が困難でした。大変助かりました。

2022-04-01
用途:
ロードバイク 携帯工具

ロードバイクの携帯工具にしております。
必要なビットを揃えてコンパクトで軽量になりました。

2022-11-16
用途:
ねじしめ
対象商品:
62927165

ちいさくコンパクト、すっきり便利です。使いやすいです。

2021-12-03
用途:
ロードバイク メンテナンス

ロードバイク携帯工具に購入しました。以前の携帯工具より省スペースで軽量、ビットも選択できるのでとても良かったです。

株式会社セルフファクトリー 様2021-11-23
用途:
ラリーカーのバケットシートのシートドメ
対象商品:
62927165

ラリー車は3点式のオリジナルシートベルトを残しておかなければならない。よってシートレールに3点用のキャッチを残すために余計な金具がある。それがシートの止め穴と被り、レンチの頭が薄くなければボルトを回せない。しかし、この板ラチェットの薄さならば十分対応でき、しかも本体にビットを格納できるので緊急用に備え置きできます。

1人が参考にしています
2021-11-02
用途:
通常ドライバーが使用できない狭小箇所のネジ脱着に
対象商品:
62927165

車両の部品のアッセンブリー交換の際、1か所ネジの作業スペースが4cm程しかなく、この板ラチェットドライバーを使用してネジを脱着した。
厚さが18mmととても薄いので、無事ネジの脱着が完了できた。
ラチェット機構の為、L型ドライバーと違い、いちいちドライバーを差し替えなくていいのがポイント。
同じ作業を別の工具で行うとなると、作業時間は数倍になったと思われる。

2021-09-04
用途:
DIY
対象商品:
62927165

窓の格子を外すのに使いました。この値段なら年に何回かしか使わないのでとても良いです。

2021-03-21
用途:
輸入車整備
対象商品:
62927165

他の工具ではどうしても届かないボルトがあり
この板ラチェットとT30のビットを使い
外せました。
補機類を取り外す大手間が省け助かりました。
使用頻度は高くないけど便利な工具です。

アール・エコ株式会社 様2021-03-07
用途:
電気工事
対象商品:
62927165

前からほしかっのですが人気があるのか少々入荷待ちでした。
狭いところにすごく便利です。常に携帯しています。

2021-03-04
用途:
自動車整備
対象商品:
62927165

欠品中で注文してから2カ月後に届いた。
安くてコンパクトで使いやすい。