ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白のレビュー

平均満足度 4.46 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ
モノタロウ
479 / 税込 527
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。 【用途】配管資材に。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社エステー工業 様2026-01-05
用途:
配管接続時

このユニオンは接続にはなくてはならない商品でとても使いやすく助かってます。

2025-09-24
用途:
蒸気配管の接続

何の問題もなく使えます。きちんと締め付ければ漏れもありません。

2024-07-16
用途:
部品の交換
対象商品:
62927795

価格は安いですが、品質は問題ありません。普通に使っています。

有限会社久田鍍金工業所 様2024-05-27
用途:
蒸気配管の修理
対象商品:
62927777

リピート購入しておりますが、モノタロウブランド品のため、
安くて助かります。
機能は問題ありません。

2024-01-05
用途:
エアー配管用継ぎ手用
対象商品:
62927813

メーカー品と比べても特に遜色もなく普通に使えました。締め付け等も問題なくエアー漏れもありません。いい商品だと思います。

1人が参考にしています
2023-10-23
用途:
蒸気配管
対象商品:
62927777

簡単な配管の途中に使用しました。全く問題ありません。安価は有り難いです。

株式会社ヒートテクノ 様2023-07-19
用途:
配管工事
対象商品:
62927786

メーカー品と遜色もなく
値段も安く購入出来て
満足しています

1人が参考にしています
2023-06-08
用途:
設備のメンテナンスに使用
対象商品:
62927777

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

2022-05-18
用途:
空気配管ラインにレギュレター設置時に使用
対象商品:
62927777

他社と比較しても申し分無し。
リピートさせていただきたいと思います。

2021-10-28
用途:
冷却水配管補修資材
対象商品:
62927777

経時劣化した配管材の更新に使用。
亜鉛メッキ層もしっかりしており、コスパは良い。

2021-07-23
用途:
配管の交換
対象商品:
62927777

水の配管が錆びて穴が空いた為、交換部品の一部で使いました。
耐久性はわかりませんが、問題なく使えました。

2021-01-30
用途:
温水ボイラーの修理
対象商品:
62927786

給水配管のユニオンが錆びていたので交換しましたが、全く問題ありませんでした。

2021-06-16
用途:
地中水配管工事
対象商品:
62927813

他メーカー等の商品と比較して遜色なし大変満足しています。

2020-12-07
用途:
配管接続
対象商品:
62927795

配管の接続に使用しています。品質に問題は無いので、リピート購入しています。

株式会社アイモス工業 様2019-11-30
用途:
ポンプ設備のメンテナンス時
対象商品:
62927786

市販の錬鉄製の物と全く引けを取らない、というかモノタロウブランドのほうがよく思える。コスパ的には凄く助かる製品である。

有限会社アサヒ商会 様2019-06-19
用途:
機械修理
対象商品:
62927795

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

長岡溶接所 様2018-05-16
用途:
エアー配管
対象商品:
62927768

寸法どうりで問題なく使用しています。1個ごとに袋に入っていて清潔に保管できます。

1人が参考にしています
2019-04-03
用途:
ポンプ寸前にディスクフィルターを取り付ける際に使用
対象商品:
62927813

他メーカーと全く同じように使うことができてよい商品です!

2018-01-27
用途:
井戸ポンプ配管工事
対象商品:
62927795

お世話になっております。いつも素早い対応で助かっています。管継ぎ手のモノタロウブランドのみの選択欄があると便利なのですが?

有限会社さいとうファーム 様2018-09-03
用途:
ポンプの配管に
対象商品:
62927813

ポンプ回りの配管の修理・取り替えに使いました
以前付いていた物と規格は同じで全く問題は無いです

1人が参考にしています