ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白のレビュー
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
【用途】配管資材に。
株式会社エステー工業 様2026-01-05
- 用途:
- エアー配管取付時
このソケットは配管接続部品で大変助かっている商品です。
1人が参考にしています
2025-07-01
- 用途:
- 水道管の補修作業として
庭の散水栓の移設作業として使用しました。コストパフォーマンスに優れた商品です。
2025-02-17
- 用途:
- 畑地帯総合整備事業により創成された園地内の潅水施設の補修に使用
- 対象商品:
- 62959444
近隣のDIY店に行っても在庫が無い、その場合での時間と経費のロス、価格的にも高価な場合があるが貴店では送料も一定額以上は無料になり、同一商品でも様々な価格比較が出来て品質も確かな物で良かった。
1人が参考にしています
2025-11-08
- 用途:
- 高圧洗浄機の設置
お安く、使い勝手が良いので、大変重宝しております。
東京サントク株式会社 様2024-11-20
- 用途:
- ガス器具配管の繋ぎとして
通常は既存取引先から入荷していましたが、このところの価格高騰で、モノタロウで調べたら、こちらの方が安い事が判明。
特に問題なく使えています。
2023-03-25
- 用途:
- 検査
検査でネジゲージの替わりに簡易的に使用することで工数の低減になります。
ジャパンマルチアシスト 様2023-11-19
- 用途:
- 圧縮空気
- 対象商品:
- 62959392
値段は安いですが、使用には問題なく、品質的にも悪くありません。
漏れ等も無いので、次に使う時も購入致します。
ヤジマワークス 様2021-12-04
- 用途:
- 工場圧空配管の補修
- 対象商品:
- 62959383
ブッチギリの安さで品質も問題ありませんでした。
次回、スチール製で良い場所の配管にはリピートさせて頂きます。
ペクッド 様2021-07-02
- 用途:
- 遮光用の工作
- 対象商品:
- 62959426
遮光用の工作に使います。空配管(仮接続)してすぐに解体できるように工夫しました。製品の本来の使い方ではありませんが大変便利です。
2020-10-19
- 用途:
- グリース作業に使用した
- 対象商品:
- 62959365
グリースガンの延長用に購入した。
450mmグリースガンノズルのジョイントとして、購入した。
1人が参考にしています
2020-07-17
- 用途:
- 高圧ホースの連結
- 対象商品:
- 62959374
高圧エアホースの連結で使っています。
シールテープを使って、問題なく使えています。
内側の鋳肌は汚いので、-1ポイントとしました。
機能には、問題ないと思います。