チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白のレビュー

平均満足度 4.57 (53件のレビュー)
商品レビューを投稿する
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ
モノタロウ
159 / 税込 175
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。 【用途】配管資材に。
53件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-21
用途:
エア配管
対象商品:
62971213

飲み込みしろも問題なく、作業出来ましたリピート確定です。

2025-12-08
用途:
ガス配管
対象商品:
62971222

低圧のガス配管に使用していますが、規格品なので使用してみて特に問題はありません。他社の継手と比べ、とてもメッキがきれいです

2025-09-24
用途:
何の問題もなく使えます。

何の問題もなく使えます。パイプレンチの噛みもよく、
重宝します。

2025-08-26
用途:
管配管するとき

見た目もきれいだし、ねじ精度もすごくいいので満足です

2025-06-01
用途:
空調設備工事

エアー配管に使用しました。ねじ込み具合も問題なく使用しましたし、余分に注文して余っても、1つ1つビニールに入っているので在庫してもねじ部分が錆びないので非常に満足しています。

1人が参考にしています
2025-01-14
用途:
消雪ホースの分岐に

融雪散水ホースの分岐に使用です。高い物とは比較しておりませんが、強度も十分あり長い事使用可能と思います。

2025-06-01
用途:
水道管15Aを分岐して水栓を追加取付

コストパフォーマンスに優れた商品です。品質も最適です。

株式会社リムテック 様2023-06-13
用途:
配管に使用
対象商品:
62971222

ものたろうマ-クでも、継手はメ-カ-品でなくとも十分に使えます。

2023-04-22
用途:
水栓の増設時の分岐で使用
対象商品:
62971222

ホース専用水栓の取り付けに使用しました。値段も安く、使用した感じも他のものと変わりなく問題ないようです。

2023-01-09
用途:
水道消雪用
対象商品:
62971222

問題なく今のところ使用できています。屋外に取り付けているため腐食があるかどうか見極め中です

2023-10-23
用途:
蒸気配管
対象商品:
62971222

簡単な配管の途中に使用しました。全く問題ありません。安価は有り難いです。

株式会社YKC 様2022-11-30
用途:
配管作業
対象商品:
62971195

個包装になっているので長期間置いておいても汚れないので
助かります

2023-01-28
用途:
配線処理
対象商品:
62971222

ガス配管修繕ならびに接続工事に使用しました。 メーカー品と変わりなく使えました。
コスパ最高です

祐宝丸 様2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
62971222

様々な機械類に毎回使用しておりますが精度や強度など信頼できる商品です。

2022-04-29
用途:
空圧の配管
対象商品:
62971213

シールテープを巻いて接続しましたが
特に漏れもなく、普通に使えています。

2021-10-22
用途:
自作のサンドブラスターの材料に
対象商品:
62971222

他社製品と比べて安いが品質は同等なモノタロウブランド、他にもモノタロウブランドで配管を揃えてホームセンターで揃えるよりだいぶ安くサンドブラスターが作れました。

永大産業株式会社 様2022-01-05
用途:
配管整備
対象商品:
62971238

設備修繕に使用しました。欲しいサイズがちょうどあったので助かりました。

渡邊工業株式会社 様2021-05-18
用途:
真空ポンプの配管用に購入
対象商品:
62971204

ごく普通の白接手ですがホームセンターや資材屋さんから買うより安いです。
仕事で使う場合は値段とか購入ルートなんて気にしませんが、個人で使う場合は値段の安さを重視します。
でも、ネジ山が潰れているとか締め込みがきついとか緩いとかないです。
ごく普通の接手です。
値段が安いのでお勧めです。

2021-08-21
用途:
配管の修繕
対象商品:
62971222

リピーターです。ほかの部材の購入時ついでに注文しました。価格も手頃なのでそれなりに満足しています。

UGオート 様2021-04-07
用途:
油圧の配管
対象商品:
62971204

仕上がりも良くて問題無く使用できてます。最近はホームセンターでも鉄配管は置いていなくなったので助かります