ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白のレビュー

平均満足度 4.29 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。 【用途】配管資材に。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社篠原建築事務所 様2025-07-03
用途:
納まり改善に

エアーサブタンクまわりの段付きニップル使用箇所に使ってみました。
シンプルになって気持よいです。

2025-08-19
用途:
ボイラーの燃料配管

従来の白継手より肉厚で頑丈に出来ている気がします。

2025-04-21
用途:
排水のパイプとして
対象商品:
62975185

ちょうど良いサイズだった。水がもれることもなく、長く使えそうである。

2024-08-13
用途:
工場配管システム
対象商品:
62975158

モノタロウのオリジナルではなくCKブランドを自社ブランドとして販売されている。
仕上りが良し、白メッキ耀き良し、精度良し
緊急時の調達に役立ちます。

2025-05-06
用途:
水道配管

ホームセンターに売っていない商品で、価格もリーズナブルに設定してあるので有難いです。

2023-07-07
用途:
給湯器配管
対象商品:
62975167

狭い場所への使用に、ニップル、エルボーに比べてストリートエルボは短くて、作業工程の短縮になり、便利な部材です。

2023-02-13
用途:
井戸ポンプの配管
対象商品:
62975185

ネジ山やメッキなど外見上不具合は無さそうです。井戸ポンプ周りをコンパクトに配管する為ストリートエルボを選びました。フランジからすぐ曲がる時ニップルと標準エルボを使うより小回りが出来目的が達成出来ました。

2023-04-22
用途:
水栓の増設時の分岐で使用
対象商品:
62975167

ホース専用水栓の取り付けに使用しました。値段も安く、使用した感じも他のものと変わりなく問題ないようです。

2023-10-23
用途:
蒸気配管
対象商品:
62975167

簡単な配管の途中に使用しました。全く問題ありません。安価は有り難いです。

2023-12-08
用途:
メンテナンス作業
対象商品:
62975185

商品の価格については、リーズナブルな価格になっていると思います。

戸田企画 様2023-05-21
用途:
排水
対象商品:
62975167

とても金額が安くてよい商品です。次回も購入希望です。

佐藤 様2021-08-10
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
62975142

エアー配管のやり替えじに鉦 何も問題は有りません 安価で助かります

2021-06-04
用途:
LPガス
対象商品:
62975167

LPガス配管工事に使用。安くて問題無し。その他ガス部材ももっと安くしてほしい。

2021-04-07
用途:
水まわり
対象商品:
62975158

3分にしては、穴 小さ過ぎません?。
TAPのネジ山も適当過ぎ。
黒いベタベタした油が、シールテープに悪影響
食品衛生法上 OKなのですか?

株式会社オーレックス 様2020-10-06
用途:
空圧配管用接手として
対象商品:
62975158

フィルタレギュレータからの出力エアを正面に向けてカプラを取り付けるため、ストリートエルボの選定をした。
管用テーパネジ メスを僅かに延長しつつ偏向するのに多用している。

2021-04-07
用途:
金型の冷却装置
対象商品:
62975167

最近 特にPTのTAPが、いまいち不均一でバラつきが多い為、取付後に水漏れ原因になっている。
TAP部に黒いしつこい油のような汚れが、付いており取れにくい。

2021-06-16
用途:
地中水配管工事
対象商品:
62975203

他メーカー等の商品と比較して遜色なし大変満足しています。

佐賀油設 様2019-10-17
用途:
給油配管変更工事等
対象商品:
62975203

メーカーものと比べて遜色なしに使用できます
価格的には若干安く感じますが配達していただけるだけ便利です

2021-04-03
用途:
切削油ポンプに使用
対象商品:
62975158

値段が安くても問題なく使用出来ました。これからも使って行きたいと思います。

永大産業株式会社 様2021-05-02
用途:
配管新設
対象商品:
62975185

価格がお手頃で納期も早く助かります。安かろう悪かろう を心配しましたが全く問題なく使用できています。