スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチのレビュー
2023-02-06
- 用途:
- アンテナの取り付け工事
- 対象商品:
- 63368603
小さくてHandyである。本体は握りやすい大きさで、かつ先っちょのレンチがロックされて落下しないので安全向上に寄与できた。
1人が参考にしています
TKC 様2022-12-06
- 用途:
- 車のドア周りのボルト外し
- 対象商品:
- 63368603
コンパクトで首も自在に動いて使いやすかったです、グリップ部を横にしてボルトなどを回すと非常に早く作業ができました。
YOSHIMURA 様2022-09-12
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 63368603
手に持った感じのサイズ感、色んな角度から回せるので非常に便利です。大き過ぎず、小さ過ぎずって感じでしょうか。クイックアダプターと併用すると更に使い勝手が良くなります。
2019-02-14
- 用途:
- オートバイの通常メンテナンス
- 対象商品:
- 63368603
半年ほど利用しましたが、特に問題なく利用できました。トルクが必要なボルトも難なく外せました。
1人が参考にしています
三ツ渕接骨院 様2018-08-18
- 用途:
- ネジ締め全般
- 対象商品:
- 63368603
これ一個あれば、軽いネジ締め等、ほぼ事足ります。使いやすいです。あとはどれだけもつのか。
1人が参考にしています
2018-06-25
- 用途:
- オートバイの車載工具として
- 対象商品:
- 63368603
ラチェットレンチを車載工具にしていましたが、重量・サイズ共に大きく不自由してました。このラチェットレンチは、コンパクトで、トルクも掛けやすく重宝しております。
1人が参考にしています
有限会社鈴木 様2017-11-01
- 用途:
- 小径ボルトナットの締め付けに使用
- 対象商品:
- 63368603
スイベルは初めてですが、ハンドルもT型になるので非常に早回しがしやすく
トルクも掛けやすいので非常に使い勝手がいいです。
ギヤ数も72Tあるので狭い場所の使用でもいいと思います。
プッシュリリース式なのでコマやエクステンションが外れないので
使いやすいです。
3人が参考にしています
2017-09-25
- 用途:
- 機械組み立て
- 対象商品:
- 63368603
省スペースで、力も掛けやすい。アームが適度な長さのため、トルクの掛け過ぎも防げる。コストパフォーマンスがとても優れていると感じた。
2人が参考にしています
ROUTE 17 様2017-09-13
- 用途:
- 自動車などのメンテナンス
- 対象商品:
- 63368603
コンパクトで中々色々な用途で使い勝手が良いと思います。
ボルト類を緩める再には、少々力がかかりにくいかも
1人が参考にしています