荷締めベルト ラチェット式 300のレビュー
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
【用途】屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
2025-10-24
- 用途:
- 軽トラの荷締め
- 対象商品:
- 66075363
この下の100㎏用を良く使用してましたが、締め付けるとラチェットのバネが戻らなくなります
この手の300㎏用はラチェット部がしっかりしており、安全・故障なく締め付けられます
幅も数ミリ違うだけなので、こちらのタイプがお勧めです
1人が参考にしています
2025-10-15
- 用途:
- 運搬時
とても使いやすく、値段にも満足です。
色も気に入っています。
2025-09-18
- 用途:
- 通常業務
急遽必要になり購入となりましたが,配送品物共に良かったので助かりました。
ありがとうございます。
ムカイ電機システム 様2023-12-25
- 用途:
- 制御盤搬送時 軽トラック
- 対象商品:
- 66075372
まだ使用していませんがフック掛けの所が布なので金具と違い傷をつけないのが良くて
購入しました。
2023-07-20
- 用途:
- 荷物運搬時の荷締め用として
- 対象商品:
- 66075372
荷締め用に購入しました。
絞りのタイプはあまり見ませんが、しっかりしたつくりで安心です。
他の方も書かれていますが、色違いがあるといいです。
油などで汚れることが多いため、濃い色があればまた購入したいです。
2023-06-30
- 用途:
- 梱包された機械の運搬作業
- 対象商品:
- 66075363
軽トラックの荷台に、重量100kgの荷物を固縛した。
2本使って固縛したが、ガタガタ道の移動でも、びくともしなかった。ラチェット操作もスムーズで作業が楽でした。
2022-09-23
- 用途:
- 軽トラの荷物固定
- 対象商品:
- 66075372
青色が好きなんですよ。アオイロ。
赤色が好きな人もいるでしょう。
軽トラも最近はカラフルですから
そろそろ色増やせないですか?
値段上げずにおねがいします。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
立川自動車整備工場 様2022-05-22
- 用途:
- 軽トラでの荷締めに
- 対象商品:
- 66075372
シボリ縫製は軽トラの荷台フックに最適です。一般のホームセンターではフック式ばかりなので、モノタロウ商品は有難いです。
2021-11-05
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 66075363
大型バイクの前輪を持ち上げるのにハンドルに巻きH鋼に吊るしました。
上げると言ってもタイヤが浮く程度ですが全く問題なく使用出来ております。
色もぱっと見で見つけやすいのでとてもいい感じです。
2021-10-03
- 用途:
- バイク固定
ハイエースにバイクを固定する際に使用します。
フックの部分が大きいので注意が必要ですが
引く力は大変強いと思います。