ドライバー セット 10pcsのレビュー

平均満足度4.36(86件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドライバー セット 10pcs モノタロウ
モノタロウ
ドライバー セット 10pcs
¥1,498/税込¥1,648

よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。【用途】ねじの締め付け・緩めに

86件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-09-08
用途: バイクのメンテナンス

サブのドライバーセットが欲しくて購入しました。大小さまざまなドライバーがセットになって、とてもリーズナブルな価格設定でコスパ最高です。ハンドル部分も持ち易く、滑り難い形態で、サブにしておくのは勿体ないくらいで、メインでも十分に活躍してくれそうです。欲を言えばプラスNo.2とマイナス4㎜のロングタイプ250~300mmがセットならば神ですね。

2026-08-16
用途: ネジ締め、こじ開け等
その他業種

見たままで、サイズ違いの普通のドライバーセット。
特に不満な点はありません。

2026-05-13
用途: キャブのオーバーホールに使用
その他業種

キャブのオーバーホールに使用しました。サイズが揃っており、これだけあれば使用に不安がありません。先もマグネットで、キャブのネジを無くしがちだったが、このドライバーセットで解決しました。我が家のガレージ レギュラーとなりました。

2人が参考にしています
2026-04-27
用途: DIY
こうむらしょうてん 様(その他業種)

フィット感はありますが汚れがつきやすい素材です
ビット部分が黒色なので、老眼の方には使いにくいかもしれません
本体はすべすべしていて添えた指の中で抵抗もなく回ってくれます
まあ値段からするとお買い得感がありますのでお勧めします

対象商品 : 65919358
2026-07-02
用途: ガレージ用に
その他業種

グリップしやすく、使いやすい。コスパが良いので、ガシガシ使ってダメになったら買い替えるつもりで購入しましたが、長持ちしそう。

2026-05-01
用途: ガレージ作業に
その他業種

グリップが良く、使いやすい。ガレージの定番になりました。コスパは良すぎますが、入門として使っています。

2026-01-22
用途: 会社の工場で使用
運輸・通信業

届いて開けた瞬間、ほそい と思いましたが、この細さが使うのに役に立っています。細くても勿論折れたりはしません。必要十分ではないでしょうか。

2026-03-20
用途: メンテナンス

入れ物が柔らかいケース・・・・・。この価格では無理もないか、工具箱を別途購入した。

対象商品 : 65919358
2025-10-22
用途: 解体
really hard to find 様(卸売・小売業)

先がマグネットになっている。グリップも持ちやすく使い易い。

2025-09-09
用途: 工場内軽作業
有限会社梁川砕石 様(鉱業)

一揃えで購入できるので良いかと。値段も手ごろです。

2024-12-10
用途: 日曜大工全般
農・林・水産業

まだ実際に使用していませんが商品を確かめてみるとグリップが見た目以上に握りやすいです。しかもグリップにラバーが付いているので滑らず力が逃げにくいです。

2024-10-18
用途: バイク・車のメンテナンス
建設業・工事業

先端に磁石が付いているのでネジを取りやすく、握り心地が良いので作業が楽です。

1人が参考にしています
対象商品 : 65919358
2024-07-27
用途: 事務所用工具として
製造業

会社の事務所で使用する工具として購入しました
安価でひと通りのサイズが揃っています
使い心地も品質も十分です

対象商品 : 65919358
2024-01-17
用途: 牛農場で使用

牛の農場のいろいろな用途で使用しています。モノタロウブランドはコスパが良く助かっています。他の事業所にもすすめてみようと思います。

対象商品 : 65919358
2023-07-16
用途: 機械の修理
N45農園 様(農・林・水産業)

サイズが色々あるため、使い勝手が良いです。締め付けが強固なものは試してませんが、ほぼ使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 65919358
2023-12-31
用途: 車、バイクのメンテナンス
個人手嶋タクシー 様(運輸・通信業)

軸が細いが、消耗品と割りきり安く使ってます。
家に1つあると良いかも。
トルクのかかっている所に使うのはちょっとオススメ出来ませんが、要所毎に使えば便利です。

2人が参考にしています
2022-11-06
用途: 自動車整備に使ってます。
農・林・水産業

難しいパーツでなければ十分使えます。磁力もしっかりしているので、ネジを落としてなくすこともありません。種類が多いのは重宝する。

対象商品 : 65919358
2023-12-26
用途: オートバイの整備ほか
製造業

まず語りたいのがグリップについて。Weraとfeloとボンダスを足して割ったような形状で、比較的小ぶりなサイズ。黄色部分はPP系プラで黒色部分はゴムコーティングされており滑りにくい。力込めて回すにも早回しするにも優れた感じで、とても自分好みなグリップ。多数使ってきたドライバーの中でも握り心地は一等賞かもしれない。
さらに肝であるブレードについても悪くはない感じで、刃先の精度というか、日本の標準的プラスネジとのフィット感も上々。加えてマグネット付きなのでネジは落ち難く、拾いやすい。磁性を嫌う人や場面もあるだろうが、逆に海外製ドライバーには少ないのでそれはそれで重宝。まだ使いこんではないので刃先の強度や磨耗速度はわからないけど、それもそこそこ持ってくれたなら文句なし。
それと、このセットでは#2が125mmL、#1が100L、#0が75Lと、よくある設定より気持ちロングシャンクなのも面白い。同デザインのセット品[MDB37]と併せて買うと、微妙にシャンク長違う物が揃うので、こだわって使い分けたい人にもオススメ。
あえて難癖つけるなら、色分けラインや印字が波打ってたり、中華製らしい安っぽさも多少あり、皆が言うプラスマイナスわかりにくい問題とかもあるけれど、この価格を考えたらすべて許せる。むしろ超お買い得かと。
始めは興味半分、車載用サブサブ工具にしたら良いかくらいで買ったはずが、メイン使用のドライバーになってしまいそうなくらいお気に入りに。いずれ損耗したら個々買い直したいので各サイズ単品販売も、そしてぜひ末永く売り続けて欲しい。

1人が参考にしています
対象商品 : 65919358
2022-05-10
用途: 車の整備・工作機械のメンテナンス その他。

こんなにたくさん入っているのにとても安くてびっくりしました。
サイズの合ったビットを使うことによりねじの頭部をなめることが減りました。
とてもいい買い物ができました。

対象商品 : 65919358
2022-02-05
用途: ネジを締めたり緩めたり
医療・福祉・介護関連業

工作精度がいいですね。
長さも汎用性が高く使い勝手がいいですよ。
グリップもしっかり力が入り、全く疲れません。