排水管取出チーズのレビュー

平均満足度 4.90 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
排水管取出チーズ ミヤコ
ミヤコ
1,998 / 税込 2,198
配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-01
用途:
汚水管取出しに使用

屋内の既存配管で汚水管取出しに使用しました。
接着は塩ビ用の接着剤で良いとのこと。
問題なく使用できました。

株式会社LIFEANGLE 様2024-09-12
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
65845133

使いやすくて良かったですまた購入させていただきたいと思います。

有限会社 北川燃料住設店 様2022-10-25
用途:
排水工事
対象商品:
65845124

思ったより楽に取り付け出来ました。
排水の取り出しが出来ないところでは、使ってみると良いかな。
ただ熱い湯を流しても大丈夫かぁと思いました。

2021-04-08
用途:
VU100からVU50の取り出し。
対象商品:
65845088

排水管を切断することなく取付できました。
既存の排水管に穴をあけて接着剤をつけて
バンドで絞めるだけ。
施工スピードが上がります。

1人が参考にしています
2021-03-06
用途:
庭の排水の改善
対象商品:
65845115

コンパクトで大変使いやすい。
肉厚でしっかりしているので安心ですq

2人が参考にしています
2020-08-02
用途:
住宅リフォーム工事
対象商品:
65845124

既存排水管にちょうど良く排水接続が出来た。既存配管そのままで接続できるのが便利だった。

2019-12-15
用途:
排水口の増設
対象商品:
65845097

排水口を増やすために使いました。パイプに孔を空けて接着剤を付けて被せてバンドで止めるだけと簡単です。掘り返す量も少なくて済むので良いですね。
パイプに孔を開けるためにはホールソーが必要ですが、ミヤコのは高いのでユニカの「H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用」を一緒に購入して使いました。
取り出しは50で説明書では使用するホールソーは60mmから62mmとありますが、ユニカには、ちょうど良いサイズがないので65mmでしたが、取り付けた感じとしては特に問題はなさそうです。
ちなみにPと付いているものは、取り出し口がパイプと同じサイズですから継手が必要になります。直接パイプを取出に挿したい場合には無印を選ぶ必要があります。

9人が参考にしています
2019-09-25
用途:
改修工事
対象商品:
65845088

時間短縮になってたすかった。
発送も早くて良かった。

2018-12-10
用途:
排水管施工
対象商品:
65845158

掘り返すのが面倒でしたのでこれを使いました。
値段が高いですが早くできますし、楽です。

2018-06-27
用途:
配管のやりかえ
対象商品:
65845142

素晴らしい商品です!
なかなか一般のホームセンターでは売ってないので助かりました。引き続きよろしくお願い致します。