部品 充電式ブロア UB182DZのレビュー
- 用途:
- 防水業の掃除など
- 対象商品:
- 66101245
時々、落下によるケース破損を修理するのに値段的にも商品の到着スピードも満足でした。無事、組み上げて使用しましたが元通りでした。
- 用途:
- 落ち葉のブロアリング
- 対象商品:
- 66101324
スイッチのつながりが不安定になったため、スイッチを交換したところしっかり直りました。14.4Vのブロアーですがスイッチは共通で使えるようです。
- 用途:
- 洗車後のブロー
- 対象商品:
- 66101324
スイッチ交換後3回ほど使用したらまたスイッチの不具合で動かなくなったまだスイッチ購入して2ヶ月しか経っていなかった。スイッチ自体に欠陥があるのではないかと思われる最悪です。
- 用途:
- 掃除
- 対象商品:
- 66101202
モーターが壊れたものを手に入れたのでこちらを購入。
元がどうだったか分かりませんが勢いよく風を出せてます。
モーターのキーンって音は元からあるのですね。
- 用途:
- 電子機器保守点検整備
- 対象商品:
- 66101245
よく壊れる部品と思われますが、スイッチなどが半田付けですと作業できる方が少ないと思いますので、スイッチ等は差し込みタイプのソケットなどを使うと」さすが!!マキタさん」となると思います。
- 用途:
- ブロアのモーター交換
- 対象商品:
- 66101202
使っていたブロアモーターが壊れてしまったので、買い替えかと思ったが、モーターのみ売っていることを知り購入。
本体が無駄にならなくてよかった。
- 用途:
- 工具の修理
- 対象商品:
- 66101324
充電式ブロアーのスイッチが不調で、ずっと眠っていたものが復活しました!以前、修理しようと思って調べたら、高いパーツしかなくて諦めていました。最近になってモノタロウでもマキタの純正パーツを扱っていることをしり、その適正価格にびっくり!またなにかあったら、真っ先に調べてみようと思います。モノタロウさん頼りにしてます!
- 用途:
- ことりベアの清掃用
- 対象商品:
- 66101202
愛用してきたブロアーのモーターが弱ってきたようで、軸がずれ、焦げ臭い匂いがしてきたので、ブロアー自体のアッセンブリーを探していたら、モーターのみの扱いがモノタロウであったので、速攻!注文。必要最低限の価格で治すことが出来とても満足しています。さすが!モノタロウ。頼りになります。
- 用途:
- モーター交換
- 対象商品:
- 66101202
迅速に届きました。
交換後は問題なく使えています。
こんな部品まであって、値段も手頃ですごく助かりました。
- 用途:
- 塗装作業時・その他清掃時に使用
- 対象商品:
- 66101245
屋根の上で使用中、落としてしまいモーター用ハウジングが壊れてしまいました。もうだめかと思いましたが、探してみたところ部品だけ取り寄せる事ができ自分で修理出来ました。大変助かりました。
- 用途:
- ホコリやゴミの掃除など
- 対象商品:
- 66101202
カーボンの取り替えが出来ないので本体が使い捨てだと思っていましたがモーターの取り替えで済んだので良かったです。
- 用途:
- 清掃やホコリのブロー(掃除機兼用ブロー)
- 対象商品:
- 66101123
モーターは簡単に交換できました!
交換したモーターはメタルの磨耗が酷く掃除機に使用した時にモーター内部にホコリが入りやすい設計でこれはあかんやつやでって思ったので掃除機使用の時モーターにホコリが入らない用に改善して欲しいです!
- 用途:
- 清掃
- 対象商品:
- 66101324
製品ではスイッチのリード線がバッテリーホルダーの端子に半田付けされています。今回購入したスイッチのリード線はバッテリーホルダーに接続する部分が差込型端子になっていました。そのため壊れたスイッチを取り外すためには半田ゴテでバッテリーホルダーの端子の半田を奇麗に溶かしリード線を外してから、交換部品となるスイッチの差込型端子をバッテリーホルダーの端子に差し込み取付ける必要があります。実はこの作業が結構面倒です。モノタロウならバッテリーホルダーを200円くらいで買えますから、はじめてスイッチを交換するときはバッテリーホルダーも一緒に購入することをおすすめします。
- 用途:
- 修理に
部品売りしてあるのは本当に助かります。
おかげさまで直りました!