ハンドリベッター 両手式のレビュー

平均満足度 4.00 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンドリベッター 両手式 モノタロウ
モノタロウ
3,998 / 税込 4,398
両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。 【用途】Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに
32件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-20
用途:
車両の整備、カスタマイズ作業

今までセット品の片手用リベッターを使用してましたが
少し太いリベットを使用した時に大変苦労したので購入しました。
早速使用しましたが両手式がこんなに楽だとは思いませんでした。
耐久性は分かりませんが偶にしか使用しない工具なので十分だと思います。

2025-08-17
用途:
バイク整備作業

旧車の整備ではパーツのリベットを外し、メンテナンス後に再リベットが必要になることが多くあります。ごつい作りですが、おおむね使用しやすい商品と思われます。

株式会社ヒライオートサービス 様2025-11-24
用途:
リベットのカシメに

作業途中に無くてはならないものが、破損してしまいます。スペアとして特価で購入させていただきました。あとは耐久性でがすね。

2025-04-22
用途:
思ったほど大きくない

握り込むタイプの方がいいかなと思いましたが思ったほど大きくない。
握り込むのより力が入りやすくてブレずにまっすぐ打ち込めます。

2人が参考にしています
2025-05-16
用途:
アルミアングルの連結
対象商品:
65892252

まだ使ってはいないが、両手でカシメられる仕様なので、
作りもしっかり感があるのが良い。
あと価格も他のメーカー品よりリーズナブルなのも、
さすがにモノタロウですね。

1人が参考にしています
2025-06-28
用途:
機械メンテにて
対象商品:
65892252

両手で力を加えられるので、カシメやすいです。
太めのリベットへも問題なく使えました。

2022-12-13
用途:
スチール製リベットを使う時
対象商品:
65892252

リベットの材質を選ばず簡単に使えます。値段も手頃で良い品物です。

2人が参考にしています
2022-10-01
用途:
DIYのカシメ作業
対象商品:
65892252

一気に加締めるタイプのものだとなかなか希望する位置に材料を固定できないが、これはハンドルを数回開閉して加締められるので微調整ができて使い勝手がよい。コスパがとても良いと思う。

1人が参考にしています
2022-08-04
用途:
ウインドサーフィンの道具修理
対象商品:
65892252

思ったよりごつくて、かっこよかったです。
片手のリベッターよりも力が入らずやりやすい。
ステンレスリベット(NST)のφ4.8をかしめたくて購入しましたが、何の問題もなくかしめれています。

3人が参考にしています
2022-02-14
用途:
作業小屋の戸板の補修
対象商品:
65892252

今まで、ホームセンターなどに売られている簡易リベッターを使っていました。
この両手式を購入して使用したら。あらま!今まで苦労していた作業が簡単にできるようになりました。w
締めこむときに手を挟んで痛い目に合っていましたが、これなら挟まれず、力まず、作業できます。
買ってよかったです。

2022-03-25
用途:
5ミリリベット打ち時
対象商品:
65892252

これは楽!4ミリまでなら一般的な片手で握るタイプでも十分ですが、5ミリになると両手式が断然楽です。ただ、安いだけあって抜き取ったピンがうまく排出されないことが多いので、楽ではあるものの手間はかかります。

2021-10-14
用途:
車のDIY
対象商品:
65892252

6.8ミリ対応のリベッターは余り見かけないためこちらを購入しました。
使い勝手が良くて重宝してます。

エムジージャパン 様2022-03-10
用途:
アルミ箱修理
対象商品:
65892252

2本購入しましたが、商品が不良品なのか直ぐに壊れます。残念です。

5人が参考にしています
2021-05-01
用途:
戸車の取り付け、アルミフェンスの修繕
対象商品:
65892252

以前より、アルミリベット用に、片手式のリベッターを使用しています。
今回、野外用にステンレスリベットを使用するため、ステンレスの使用できるタイプとして、この商品を購入しました。
ステンレスリベットなのに、全く力を必要とせず、間違えてアルミリベットを購入したのかと思うほど、この商品を購入してよかったと感じています。

2021-03-16
用途:
自動車整備(DIY)
対象商品:
65892252

片手で用いるリベッターで安全に作業できるリベットは私の場合3.2mmまででした。今回4.8mmを打つ機会があり迷わずこちらを購入、軸の切断時に手がブレる危険も無く安全に作業ができました。DIYでしたら必要十分、安価で最高です。

2021-06-04
用途:
車の整備、その他
対象商品:
65892252

しっかりしたつくりで使いやすい製品です、両手で使えるので力強く止めれます。

宮地エンジニアリング株式会社 様2021-03-01
用途:
アルミとステンレスのリベット打ち

モノタロウ商品の中では、完成度は高いと感じます。
ロブテックスのリベット4.8㎜・かしめ9.5㎜に使用し、片手打ちの工具と比べたら、楽にかしめが可能になりました。

2021-02-01
用途:
ミニボートの艤装・補修用
対象商品:
65892252

アルミ6.4mm、ステンレスピンのリベットを施工するのに購入しました。
片手で操作するリベッターで苦労されている方にお勧めです。
軽い力で施工でき、とても楽です。

2021-04-24
用途:
輸入車ホイールアーチトリムの固定用

今まで片手式を使用し失敗&効率が悪かったですが両手式なので充分に力がかけられます。
まだ数回しか使用していないので今後の耐久性に期待します。

井上 様2021-03-05
用途:
各種部材の接合部分に使用
対象商品:
65892252

両手での使用で大変に良好な使用感です。
力が軽くて済みました。