MOS FETリレー DIP 汎用タイプのレビュー

平均満足度 5.00 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
MOS FETリレー DIP 汎用タイプ omron(オムロン)
omron(オムロン)
599 / 税込 659
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ワークテック 様2020-07-12
用途:
機械の中での電気的絶縁のため
対象商品:
08587871

負荷が交流100Vで使えるのでリレーの代わりに小さくて使いやすい

2019-05-09
用途:
機械リレーの代わりに使用
対象商品:
08587835

工業用電子回路に無接点の このMOS FETリレーを使用しました
出力側は2素子の並列接続でDC使用でON抵抗が下がる使用です。
一時側の発光ダイオードはMax 50mAまでの範囲が有り
5Vと24Vで切り替え点灯させるため電流を見ながら24V時に
35mA程度となるよう抵抗値を決め5V時にもON/OFF動作が
可能となるのを確認しました。
比較的、動作電圧が低い所からのON動作も可能なので
使い易いと思います。

1人が参考にしています
2019-05-06
用途:
テスト用治具の部品
対象商品:
08587817

性能に問題なし。どうしてもフォトMOSが少量数必要だったため、大変便利でした。

1人が参考にしています
2016-04-16
用途:
電子工作
対象商品:
08587835

電子工作でマイコンで電気製品のスイッチを入り切りするのに使用しています。安く購入できてよかったです。モノタロウのラジオCMですが、♪~で使う♪とありますが~の部分は何と言っているのでしょうか?何度聴いてもわかりません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもラジオCMをご拝聴いただきありがとうございます。
工場(こうば)と歌っております♪