ストレートドリルセット TiNコートのレビュー

平均満足度 4.14 (129件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ストレートドリルセット TiNコート モノタロウ
モノタロウ
799 / 税込 879
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
129件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-22
用途:
ステンレス穴あけ
対象商品:
68712053

使い捨て感覚でステンレスの穴あけに使っています。
最初は空きますがすぐに切れなくなるので研磨して再使用します。

2021-06-17
用途:
メンテナンス
対象商品:
68712044

ドリルは使うほどに切れ味が落ちていくので安いに越したことはないと思います。折れてしまっても気にならず消耗品としてしっかり使うことが出来るこの商品は素晴らしいと思います。

2021-08-18
用途:
日曜大工
対象商品:
68712044

ドリルはセットで購入。一本づつ買うより安いので・・そして使用後の収納が完璧だから。

2021-07-15
用途:
金属加工
対象商品:
68712044

所有しているドリルの刃では金属が加工できなくなってきたので,新しく購入したいと思いMonotaRoで探してこれを見つけました。値段が安いので,鈍ってきても研いだりせず消耗品と割り切って気軽に使えると思い購入しました。やりたかった金属加工(数mm厚の鉄板の穴あけ)は問題なくできました。

2021-08-13
用途:
装備品取り付けのボルトの穴を車のボディにあけた。
対象商品:
68712044

やはり新品はキレが良く無駄な力を入れること無くスムーズに作業が進んだ。

2020-11-27
用途:
トラック荷台修理
対象商品:
68712044

荷台の張替えでテックスビスの下穴あけるのに使いました
安いので期待していませんでしたが
刃を研ぎながらですが、300個程度の穴を一本であけきりました
非常に良い商品と思います

3人が参考にしています
2023-06-10
用途:
主にアルミ板の穴あけ
対象商品:
68712053

商品が到着して、急いでいたので自分の良く使う3.5mm~6.5㎜を使用してよく切れると喜んだのもつかの間、1mmと1.5mmの刃が無い。普段使わないので気にしていなかったが、次の日に使用しようとケースを開けたら、刃の破片が・・・
始めてケースを開けた時からなかったから、初めから砕けて折れていたんだろう・・・
普段めったに使う刃では無いが、ちょっと残念な気分になった

1人が参考にしています
2022-06-24
用途:
鋼板の穴あけ
対象商品:
68712044

問題無く使えています。
また、13サイズでこの価格なので満足しています。

日東工業株式会社 様2022-07-21
用途:
門扉製作
対象商品:
68712053

まだ使用していません!ドリルの数が多いいので便利と思う

2020-07-20
用途:
バイクの部品加工
対象商品:
68712053

バイクのフレームに穴あけ加工をする必要があったため購入しました。
硬質鋼に対しても食いつき良く、簡単に穴あけが出来ました。

2人が参考にしています
2020-12-07
用途:
機械のメンテナンス用に
対象商品:
68712053

長年探していたドリルのセットです。見つかって嬉しい!

2022-06-06
用途:
折れたボルトの穴あけに使用
対象商品:
68712053

2.5、3、3.2、3.5、4、4.5と順番に穴を開けていったら4.5でドリルが折れてボルトの中に残ってしまった。どうしようもならない状態に。4ミリまでは順調にいって、4.5だ超簡単に折れたので品質が結構ばらばらなのかもしれない。いきなり本番で使うよりは試し開けしてからの方がよさそうです。

1人が参考にしています
2022-05-04
用途:
金属加工用
対象商品:
68712053

価格は安く、いろんな太さのドリルがセットになっているのでとても便利です。

2020-10-07
用途:
穴開け!?
対象商品:
68712044

いつも金属の穴開けに刃が焼けてTinコートを使ってみます。耐久性に期待です。

2020-09-27
用途:
電動ドリルに合わせて購入。
対象商品:
68712053

電動ドリルに合わせて購入。安のでモノタロウ製にしたけれどマキタなどのバッテリー製が良かったか?(安さにつられてついつい買ってしまう)

2020-05-25
用途:
樹脂パーツ加工に利用
対象商品:
68712053

0.5mm刻みで、10mmΦまで入っており、穴径拡大に利用しました。削り目も綺麗でした。ケースは21本入りは金属ケースに入っています。華奢では有りますがレビューにあるプラケースの様なことはないので安心です。

1人が参考にしています
国立大学法人鹿児島大学 様2020-07-16
用途:
実験器具の工作
対象商品:
68712053

たぶんJIS規格だからだろうと思いますがドリルとの相性に問題ありません。

2020-05-23
用途:
穴あけ作業
対象商品:
68712044

穴あけ作業に使用していますが、切れ味も良くて、収納ケースに入っている為太さを見分けるのが楽だと思います。価格も良心的で助かります。

1人が参考にしています
2021-02-21
用途:
色々な穴あけ
対象商品:
68712053

まだ使っていないので耐久性などは分からないが、
届いた時ケースの蓋が開いていたのでドリルがケースから飛び出しバラバラ状態だった。

3人が参考にしています
2023-09-02
用途:
穴あけ
対象商品:
68712053

ケースが開けづらい モノタロウブランドで安くてもよいものに工夫をお願いします