六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコートのレビュー

平均満足度 4.15 (183件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
183件中 161~180件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-10-27
用途:
鉄板の穴あけ
対象商品:
68712123

切削能力は良いですが、
中厚板鉄板9mm以上の場合、六角軸とドリルビットの接着が弱く簡単に抜ける。

4人が参考にしています
N・A・R 様2018-10-18
用途:
内装工事
対象商品:
68712123

化粧板取付用の穴開けに使用しました。切れ味が良かったです。

2020-04-19
用途:
車のメンテナンスで使用
対象商品:
68712123

この価格でこの商品なら十分に使えるドリルセットです。

2020-02-02
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
68712123

どうかなと思い購入しました。アルミの板の穴を拡大するのに使用しました。問題ありません。

1人が参考にしています
2020-02-17
用途:
メンテ関連

そこまでハードな使い方でも無かったのですが、数回の使用でドリル部が抜け壊れました、
ドリル自体の切削力はそこそこありました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

2020-04-22
用途:
穴あけ
対象商品:
68712123

値段のわりにはよく穴があきます!次回も購入します!

合同会社寿デンソー 様2019-07-03
用途:
FRP・アクリル板加工
対象商品:
68712123

特に固い物の穴あけには使用しないので問題なく使用できます。
ステップドリルが付でこの価格はお得です。ステップドリル単体購入の方はこちらの商品の購入を検討されてもいいのではないでしょうか?
ただし納品に二か月程かかったのが残念です。

2019-11-14
用途:
金属等への穴開け
対象商品:
68712123

ブラケットからの取り外しが堅くスムーズに取り外しが出来ない。穴開けには問題がない。

UBS研究所 石崎 様2020-01-06
用途:
アルミの穴開け
対象商品:
68712123

2mmのドリル、アルミに穴開けしてたら歯が空回りし六角の部分からスッポ抜け。
精度も価格なりでしたが使い物になりません。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。

2019-09-21
用途:
自宅使い
対象商品:
68712123

金属への穴あけは比較的使えますが2mmの軸ブレが酷く高速で回転させるのは怖いです。

2019-10-27
用途:
日曜大工の工作用
対象商品:
68712123

以前購入した物のリピート。
今回購入した物は納品に2か月以上もかかり、やっと納入されたかと思えば、2.5mmの歯がセンターからずれており、使い物にならない。収納用のケースも以前購入した物はしっかりしたプラスチックでできていたが、今回納入されたものはビニール袋に入っているだけで収納しづらい。

2人が参考にしています
2019-08-24
用途:
穴明け
対象商品:
68712123

数本のドリルに芯ずれがあり、ドリルを回すとものすごい振動。
ステップドリルが欲しくて買ったのですが、ドリルはおまけなので
その程度なのでしょうか?

2人が参考にしています
2018-12-20
用途:
ルーフドリルの代用として
対象商品:
68712123

折板に穴を開けるためにステップドリルが必要だったので購入。先端の消耗を防ぐために3mmのドリルで下穴を開けましたが、20枚程度なら切れ味が問題なく持続しました。ルーフドリルは高いので、少量の加工ならこちらで十分に感じました。しかもこのセットはステップドリル単品(同じもの?)より安くて、おまけがついてきます(笑)。

KM Planning 様2019-08-13
用途:
簡単な穴開け作業
対象商品:
68712123

全くセンターが出ていません。
特に細い方が偏心しており、丸い穴は無理です。
まっ穴の精度に拘る所で無ければ、良いのですがね!?
結局、知り合いの機械加工屋さんで研いでもらいましたが、これまた超安物の代物だという事が露呈しました。
ホビー程度に使用するならともかく、仕事での使用は覚悟をしないといけない物です。
価格以下の物だと思われ、お勧めは出来ません。
ホームセンターで買う方が価格に合った物が買えるでしょう

4人が参考にしています
2018-11-23
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
68712123

特に問題ありません。消耗品なので安価で助かっています。

2019-09-22
用途:
ウレタンバンパーの穴あけと既存ジャックナットの取り出し
対象商品:
68712123

既存バンパー位置を変更するために新規にバンパーにφ12の穴をあけるためにステップドリルが必要でした。
(あくまで改正道路運送車両法に適合する前提です)
また、現行位置にナンバーをバンパーに固定するためにジャックナットが取り付けてあり、これを取り外し面一にするために適当な太さのドリルも必要でした。
以前モノタロウで購入していた、ランエボバンパーベースと取付ゴムナットの出番が来ました。
新規穴は最小ドリルでセンター出しをして、そのあと2本くらい通常ドリルで拡大の後、ステップドリルでφ12mmまで順次拡大した後ナットゴムの円筒が少し渋かったので、φ12部分を利用して側圧をかけ少々穴を拡大し、ぴったりゴムナットが入るように拡大できました。
次が、埋め込んであるジャックナットの取り出し。
細めのドリルで、ナットをつっている4本の足を削っていきバンパー後ろにU字型に広がっている足を細くしてゆるゆるにし、現行穴から取り出しました。
どちらもチタンコートが施されているため歯へ切削材がへばり付くことなくきれいに切削ができて満足です。
そのあと、これも買ってあった、モノタロウブランドの万能補修パテで穴埋め、面一やすりがけして終了です。
全部いっぺんに買ったわけではありませんが、こういうものは最後は送料を出してでもモノタロウで購入する、購入できるのは非常に便利でありがたいです。

2019-04-30
用途:
タッピングビスの下孔明け用
対象商品:
68712123

ステップを除くドリル10本中細い側4本に歪みがあり精度が悪すぎます。
六角軸とドリルビットの接着のも弱く簡単に抜けるケースが増えています。
返品は本当に無駄に労力が掛かります。(特にこの製品は2月に購入して返品が6月以降になるそうです)
無駄な手間を掛けない為にも、もっと歪みの精度を上げ、接着の強度を増して下さい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2019-04-02
用途:
現場での穴あけ
対象商品:
68712123

刃の先端形状が悪いのか?弱いのか?切れが悪い部類です。ステップドリルの先端はアルミにも穴が開かないレベルなので少し研ぎました。
切れが良ければ、良いセットなのですが・・・

1人が参考にしています
2019-02-03
用途:
鳩の駆除用に購入したアルミポールの穴開けに使用
対象商品:
68712123

1.5mmドリルビットは、6mmのアルミ板の切削中にドリル中央部で折れました。2mmで開けて目的は達成しましたが、僅か10秒で使用不可はいただけません。

3人が参考にしています
2019-04-25
用途:
バイクや車
対象商品:
68712123

正直、切れ味は良くないです。まぁ、値段なりということで諦めます。

2人が参考にしています