スパウト付スタンドパウチ 20枚パックのレビュー
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。
2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。
【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
2018-03-01
- 用途:
- 食品
- 対象商品:
- 18301413
食品を充填して使っています。100mlとなっていますが、180mlくらい入りました。初めての使用なので、まずは試してみたいと思っており、20枚という枚数が丁度良かったです。常時使って行きたいと思っており、こちらを20枚の単価より安くなるならば、50枚や100枚入りなどがあるととても助かります。
5人が参考にしています
2017-04-06
- 用途:
- 植物オイルを入れています。
- 対象商品:
- 18301438
とても良いです。他所では600枚・1000枚等の大量セットでしか購入できないのでとても助かります。500mlや1000mlなどのもっと大きいサイズや、半透明タイプやアルミパックのもの、100枚セットでもう少し割安なものなど、色々と展開してほしいです。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見有難うございます。
今後検討させていただきます。
2017-03-30
- 用途:
- 植物オイル
- 対象商品:
- 18301438
欲しい商品でしたので満足です。
少量から購入できるのがありがたいです。
他所は類似商品が600~1000枚パックでしか売っていません。
せめて100枚から販売だと買いやすいですね。
もっとサイズ展開してくれると尚良いです。
500mlや750ml、1000ml等も是非取り扱ってください。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見有難うございます。
検討させていただきます。
アズワークc 様2017-04-09
- 用途:
- アロマオイルの業販用
- 対象商品:
- 18301438
今回で2回目です。業販用なので安価で輸送費が安いこと、強度があることを考えて購入していますが300ml入れても3センチ以内幅と申し分ありません。耐薬品性、密封能力も他所に見ない品質価格だと思います。アンバー系など遮光性のある色があればもっといいです
2人が参考にしています
2017-03-22
- 用途:
- ジャムを充填する
- 対象商品:
- 18301413
大変満足しています。20枚セットと100枚や200~300といろんなセットが欲しいです。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見有難うございます。