電子式2時間タイマスイッチのレビュー

平均満足度 4.44 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電子式2時間タイマスイッチ 神保電器
神保電器
3,798 / 税込 4,178
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-04
用途:
風呂換気扇
対象商品:
67276518

35年間使っていたダイヤル式のタイマーが壊れたので交換しました。色々なタイプが有りましたが、シンプルな操作、デザインが気に入って購入しました。操作は簡単で使いやすいです。

2人が参考にしています
2022-02-12
用途:
換気扇タイマーに使用
対象商品:
67276518

ダイヤル式の換気扇タイマーが壊れたので、探しても見つからず。今は、電子式に…
使用時に、LEDが点滅するので視認性は良いです
価格もリーズナブルで、メンテナンス用として重宝しています。

2021-02-28
用途:
換気扇のタイマーに
対象商品:
67276518

簡単に時間設定ボタンで時間を変更できます。 作動中は設定時間のランプが点滅してどこを選択しているのかが一目でわかります。

1人が参考にしています
2019-08-09
用途:
はんだごてとグルーガンと暖房器具に使用
対象商品:
67276518

消し忘れ防止用に使っています。
時間変更もできるので満足しています。

2人が参考にしています
2019-01-14
用途:
小さな電気カーペットの電源切り替え用に使っている
対象商品:
67276518

うっかり電源を入れたまま場所を離れることが有り、火災等の防止を図るため使用しています。電源を切り忘れても設定した時間以上に通電することが無く安心しています。

3人が参考にしています
2022-12-13
用途:
浴室の換気扇タイマーが壊れたので、交換用に
対象商品:
67276518

サイズが元のゼンマイ式より小さく、おさまりが良い。
時間設定は30分、1時間、2時間、連続と、4種類で細かい設定ができません。
まあ、4段階あれば問題ありませんが。

2019-04-06
用途:
お風呂の換気扇スイッチ
対象商品:
67276518

時間表示ランプで動作状態と残り時間が30分、1時間などでランプが点灯し便利。
接続端子が後ろ正面左側だけは、知らなかった。
スイッチの裏写真があると良いかも!

7人が参考にしています
2021-06-21
用途:
風呂場換気扇のスイッチ
対象商品:
67276518

今迄換気扇に感知スイッチが組み込んだ物を使用してたが 感知スイッチが故障換気扇スイッチを切り忘れると回りぱなしなので此のスイッチでコントロール 今の処所定時間で停止するので良しとします。

2020-08-01
用途:
室内換気扇のスイッチに使用
対象商品:
67276518

天井付けシャッター付きダクト換気扇用にと購入しましたが、取り付けたところシャッターが作動しなくなりました。ON・OFFは作動しますが、シャッターは開きっぱなしのまま閉まらなくなります。お気を付けください。

3人が参考にしています