スリムラチェットドライバーのレビュー

平均満足度 4.67 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スリムラチェットドライバー SK11
SK11
1,698 / 税込 1,868
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。 【用途】狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-10
用途:
ロードバイク整備

全国のチャリダー必携
安い、軽い、持ち運びやすい、舐めない
お高いロードバイク用レンチセットは要らなくなります

2024-07-23
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
67366592

メーター裏の狭いところのネジもなんなく取り外し取り付けができるようになって大変重宝しております。

1人が参考にしています
株式会社デュプロ 様2021-10-29
用途:
機械整備時
対象商品:
67366608

メーカ勤務のため、試作機の整備で使用しています。小型のため、助かっています。

2021-01-03
用途:
工作機械の修理

工作機械の修理をしています。安価なだけに耐久性はたいしたことがありませんが、ヘッド部分の小ささ、ラチェットの角度等、この工具で無ければ不便な場面が多く重宝しています。手頃な価格なので普段機械をいじらない人でも持っていて損はないと思います。

2021-09-12
用途:
小ねじの着脱
対象商品:
67366608

驚くほど小さなミニチュアの様なラチェットハンドルです。ソケットまで小さく作られています。
オーバートルクに気を付けないと壊してしまいそうなので、
許容最大トルクを明記してもらえるとよかったです。
付属のソケットホルダーはかなり固く、ソケットがとりにくいと思います。

アロン電機株式会社 様2021-03-04
用途:
精密機器の調整
対象商品:
67366592

迅速な発送助かりました。使いやすくて助かってます。

2019-05-16
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
67366592

小型ながら、しっかりしています。
耐久性、実際の強度などは不明です。
以前、他のラチェット(ベッセル)では、硬く固着したボルトを、
緩めようと、延長パイプをかましたら、あっさり壊れました。
無理な負荷を掛けた事が原因とは思います。
小型のラチッェトに強度までを求めてはいけないんだろうと思いました。
とりあえず、現時点では、手にしっくりして使いやすいですね。

1人が参考にしています
2019-08-28
用途:
クルマのメンテナンス時
対象商品:
67366608

クルマのISCバルブ清掃のために購入しました。
普通のレンチで作業しようとすると作業スペースを確保するためにインタークーラーを外さざるを得ないですが本製品をあてがってみるとインタークーラーを外さなくても作業できそうです。作業はまだ行っていませんが・・・
また、ビット→ラチェットの変換アダプターのみの購入でも結構な価格のものもありますしショートソケットも結構な価格のものもあります。
こちらではその問題が一気に解消します。
ラチェットハンドルもギアが細かいのがいいと思います。このようなハンドルを使わないといけない所はハンドルを回すスペースがあまりないということを考慮していいるのでしょう。
ハンドルも意外としっかり感があります。
要望としてはアダプターの長さをもっと短くしてほしいのとソケットの長さを短くしてほしいです。

2018-09-18
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
67366592

閉所での、M3のナット取り外し時に使用。私の周りのエンジニア達は皆このラチェットを使用していたので他社製品から乗り換え。ギアの数が多い為、作業が早い。また、薄さと独特の本体の曲がり角が使いやすい。

1人が参考にしています