木工用ボアビットのレビュー
2020-04-21
- 用途:
- 木工作業
- 対象商品:
- 33663158
価格が安いので心配していましたが、問題なく穴明け出来ました。20mmのタモの板に10か所ほど穴を開けましたが、スムーズに作業が出来、助かりました。
2020-07-17
- 用途:
- 40mm厚の板に190mm長のボルトの頭を埋め込むため、止め穴加工に使用
- 対象商品:
- 33663167
加工する木材の種類にもよりますが、30mmの止め穴加工は簡単にできました。
以前50mmと65mmの穴加工に使いましたが、時間を掛けて少しずつ
開ければ簡単にできました。
2020-03-05
- 用途:
- 鬼爪ナットの埋め込み用の穴を開けました。ブレもなく、、
- 対象商品:
- 33663124
ブレもなく正確な綺麗な穴を開けることができました。他のサイズも揃えようと思っています。
2023-03-30
- 用途:
- 木工DIY
- 対象商品:
- 33663176
期待とはすこし違った。 あまり切れない。直径が大きいためもあるかと思うが,結構出力のあるベンチプレスにつけて,柔らかめの松材をテストカットしてみたが,スムースとは言えない.SK-11のブランド名に期待していたのだが...
2020-03-03
- 用途:
- スズキの除雪機の車輪
- 対象商品:
- 67373653
スズキの除雪機の車輪に使います
25がでかくなって28位にガバガバになった車輪の穴を32のベアリングが入るように購入しました
2022-02-28
- 用途:
- スライド蝶番の取付穴あけ
- 対象商品:
- 67373617
スライド蝶番のザグリ穴あけに使用しました。機能面で仕方ないのかもしれないですがドリル先端の突出がもう少し浅かったら良かったと思いました。
2020-04-16
- 用途:
- 木工定規の止めアナ開け
- 対象商品:
- 67373583
安いが切れ味は良くない。安さ重視で、能率を重視しないのならこれでも良いかも。スターエムはこれに比べるとかなり切れ味が良い。お金があればスターエムだが・・・
1人が参考にしています
2018-11-21
- 用途:
- 外径32mmのベアリングの板穴あけに使用しました。
- 対象商品:
- 67373653
若干 ベアリングが緩めでしたので エポキ2液ボンドで固めました。
1人が参考にしています