木工用ボアビットのレビュー
- 用途:
- トラックの荷台修理
平ボルトの逃がし加工で使用しました。切れが良く、思いの外削りすぎてしまいました。
- 用途:
- 餌の台木作りに使用
- 対象商品:
- 33663185
カブトムシを飼育しているのですが、数が多いので市販品では費用が掛かりますので、山のメンテナンスに行くと不要な木を伐採するのでその中の「くぬぎ」を使って、餌用の穴を掘っています。底になる面が平らに仕上がるので重宝しています。
- 用途:
- 木工旋盤でコップ制作の下穴用
- 対象商品:
- 33663194
他の名ーカーに比べ安いので期待はしていなかったがよく切れる。
大変満足している。他のサイズも購入したい。
- 用途:
- キッチンボードの扉の丁番取り付け
- 対象商品:
- 33663185
取り付け位置にマーキングをして、そこに錐で少し穴をあけてビットの先端をはめ込んでからボール盤に取り付けしたら、うまくいきました。
- 用途:
- パイプラック天板板裏に4隅ポールの出っ張りをクリアするため、深さ8mmのザグリをしました。
- 対象商品:
- 33663185
なかなか使いやすく、位置決め用に少しキリを入れておけば、安定したザグリ作業ができました。少しトルクはハードにしなければなりませんが、これぐらいは問題ありません。おかげさまで4つ完成しました。ありがとうございました。
- 用途:
- 木工工具
- 対象商品:
- 33663185
シャンク部は単純な六角柱構造で「軸径8.6㎜」とされているが、実際は「対辺8.6㎜」の間違い。
所謂「軸径6.35㎜ ラッチ付き軸」ではない点に注意。
あくまで「空回り防止」のための「三つ爪チャック」用構造。
ワンタッチ装着のつもりで選定すべきではない。
逆に三つ爪チャックでしっかり咥えられるので、ガタな無くブレの少ない施工ができる。
- 用途:
- 2×4木材にトランポリンの脚穴を7ミリ座ぐって見ました。
- 対象商品:
- 67373626
垂直に掘るのは少し時間が掛かるが左右に少し振ると問題なく加工できます。
- 用途:
- 木工品の
- 対象商品:
- 33663185
木工品の穴あけに使用します。六角軸は満足ですが切れ味がなくなるのが少し早いです。切れ味が悪くなったらどうすればいいですか?
また新品をご購入しないと駄目ですか?
- 用途:
- 座ぐり作業
- 対象商品:
- 67373696
本来の用途とは違うゴムを削っているので、3・4箇所削ると刃が駄目になってしまいます。非常に重宝はしているのですがもっと堅い商品も有れば助かります。
- 用途:
- 木工作業用
- 対象商品:
- 67373626
低価格であったので、一通りのサイズを購入しました。
刃研ぎがされていないのか、刃先にバリが残っている状態でした。
切れ味は、スキッと切れるとまでは行きませんが、穴開け目的の使用には耐えうるものです。