10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)のレビュー

平均満足度 4.79 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂
大阪魂
489 / 税込 538
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
松尾農場 様2026-02-04
用途:
農機、自動車整備
対象商品:
69151924

強度の10.9、形状の2種、素材の鉄、処理の三価ホワイト。追加でセレート無しと表示なれば、より分かりやすい。
代表写真に裏面(座面)並べれば直感出来ます。
丈夫な袋入りで使いやすい容量だと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2025-01-30
用途:
自家用車整備

下回りのステー類など止めてる細かいボルトは大抵サビサビなので、外したときや目についたときこれで新品にしていってます
こんな高い強度区分は必要ないですが、DIYでは使いやすい数量で販売されていてとても便利です

本田あつし事務所 様2025-01-12
用途:
自動車整備

フランジ系はホームセンターにはないので助かります。

ピデスアート 様2024-07-02
用途:
車両のネジ交換
対象商品:
69151967

外したネジの新調に使います。
強度もあるみたいでリピートしております。

2023-10-01
用途:
車の整備用
対象商品:
69152003

高強度かつセレート無しのフランジボルトはホームセンターには売ってないのでこちらで購入。安いですが全く問題無しです。

1人が参考にしています
2023-02-28
用途:
FRP割型の固定に
対象商品:
69152037

FRP割型の固定に使用。2面巾12mmのボルトはホームセンターには無いので助かります。

2022-04-24
用途:
フュージョンのカウル止めに使用。
対象商品:
69151958

純正品に比べ皿の部分が若干小さめ。価格も安く品質も良いので、純正品の代用に。

2021-12-26
用途:
自動車DIYメンテ
対象商品:
69152003

自動車用部品の締結用に
純正ネジが一番ではあるのですが、古い車になると品番廃止になってたりするので、高強度ボルトが小分けで買えるのはとても助かってます
モノタロウさん、鉄メッキ品は長く扱ってくださいね(逆にステンは要らないかも…)

2人が参考にしています
2021-01-27
用途:
車両整備
対象商品:
69151994

高強度のフランジボルトなど近場のホームセンターで入手できるはずもなく、小分けで購入できるのはありがたいです。
きっちりトルクもかかるので使用に問題ありませんでした。
三価クロームなので鉄生地より錆にも強いと期待します。

1人が参考にしています
2020-12-06
用途:
車両使用の予備
対象商品:
69151933

10.9Tは必要なかったのですが、短いフランジボルトが必要、かつ、単価が割安となるのでこちらのパックを購入しました。
7Tのものや、もっと短い、6×10や8×12などがあると助かります。
今後のラインナップに期待します。

2020-07-31
用途:
自動車・オートバイの整備など
対象商品:
69151933

フランジ付き10.9は、どこでも売ってる物ではないので助かります。

B.T.Nine 様2020-07-09
用途:
アース・ポイント交換
対象商品:
69151967

アースポイントの固定ボルトが腐食していたので交換しました。

2020-05-01
用途:
バイクのボルトに。
対象商品:
69151958

純正がさびて微妙だったので。見た目よし、強度よし、十分です。

2019-04-30
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
69152064

ネジ山のピッチも明記されていると良かったです。うっかり確認を忘れ合いませんでした…

6人が参考にしています