フランジボルト(2種)細目(ステンレス/生地)のレビュー
- 用途:
- 車のシートレール固定ボルト
- 対象商品:
- 69152834
マツダ車のシートレール固定ボルトに使用しました。
細目のフランジボルトがなかなか手に入らないので助かりました
- 用途:
- 既設のものが、鉄製でさびたので交換しました。
- 対象商品:
- 69152843
ジムニーのスペアタイヤブラケットを止めていたボルトとして交換しました。ステンレスが輝いていてとてもいい感じになりました。
- 用途:
- ピッチの細かいネジを。
- 対象商品:
- 69152852
ピッチの合うステンレスのネジを探していたので助かった。
フランジボルトなので頭の対辺がワンサイズ小さくて済むのと、ワッシャーが不要なので仕事が早い。
- 用途:
- バイクのミラー取り付けボルト用として
- 対象商品:
- 69152895
これまで使用していたボルトが錆びてねじ山が固着してしまったので、ミラーのマウントごと交換する羽目になりました。
代替品としてステンレス製の細目で50mmサイズのフランジボルトを探していたのですが
近所のホームセンターでは売っておらず。
あきらめかけていたところドンピシャのサイズがあったので注文しました。
精度も良く全く問題ありません。
念のためカッパーグリスをねじ山に塗布しております。
欲を言えばもう少し安価だと助かります。☆ひとつマイナス。
- 用途:
- バイクメンテ
- 対象商品:
- 69152843
サイレンサー固定ボルトが錆びて汚かったので購入しました。質感が思ったより低かったですが、価格的にokだと思います。
- 用途:
- 旧車バイクのレストアに使用しました
- 対象商品:
- 69152843
ホームセンターでは売っていなかったので助かりました。
バリなども全くなく、加工精度も申し分ありません。
生地色なので派手さもなく旧車にぴったりでした。
- 用途:
- バイク用ミラーの穴埋め
- 対象商品:
- 69152834
マスターシリンダーがミラーと共締めになっているため、ミラーを外す時はこのフランジボルトで固定しています。
- 用途:
- スズキジムニーに使用。
- 対象商品:
- 69152834
ジムニーJB64のスペアタイヤを固定しているアタッチメントを外して、スペアタイヤレスとするため見た目の問題より錆びないようにステンレスとした。またこのボルトのネジピッチが1.25なのて入手が難しく モノタロウさんで販売されていたので利用させていただきました。
- 用途:
- 自動車関係の下回りで、使用されているボルトの発錆防止の為に交換、使用しています。
- 対象商品:
- 69152834
思っていたよりも、頭部やネジ切り部の仕上がりが良かったです。
M10でP1.25の細目があって良かったです。
もう少し、長さのラインナップがあると嬉しいです。
※自動車関係の下回りで強度区分が指定されているボルトとの交換(材質置換を目的とした等)には、十分に検討を行ってから交換を行って下さい。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 69152843
バイクの交換用ボルトとして使用しました、
近所のホームセンターに売って無いピッチ
だったので助かりました、ボルト頭の形が
デザイン的にも気に入っています。
もう少し価格が安ければ良いなと思うのと、
バイク用ボルトとして基本セットがあれば
良いと思います。