モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用のレビュー
- 用途:
- トレーラーのバックカメラのモニター
大きくてよく見えるが、もう一回り小さいサイズだと運転席の邪魔になりにくいかな?
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- ワンボックスバンのルームミラー代わりに使用
- 対象商品:
- 68210013
ワンボックス車で後方を見るためバックカメラを常時接続しルームミラー代わりに使用。
シャープな画面に加えコントラストや色合いを調整でき機能が豊富。
埋め込みパネルが付属しており設置のバリエーションも選べた。
コストパフォーマンスがいいです。
- 用途:
- バック時、後方確認時
- 対象商品:
- 68210013
モノタロウブランドのバックカメラと使用しています。
何台もセットで購入しましたが画面も見やすく良い商品です。
- 用途:
- トラクターの後方作業状態の確認
- 対象商品:
- 68210013
トラクターの座席右前に設置しています。以前でしたらブロードキャスター(肥料散布機)の肥料散布時に残量が解りにくかったが、バックカメラを設置しブロードキャスターの残量全て映像で確認できるため、肥料残量が確認できています。みなさんに紹介したいです。7インチは見やすくトラクターのスペースにも良くあっています。
- 用途:
- バックカメラモニター
- 対象商品:
- 68210013
一台目は電源コードが初めから切れていて返品交換、明後日には届きました。画像もバックカメラには問題なし、接続も簡単、バックライト電源からモニターもカメラも電源を取ればバックギヤに入れた時だけモニターの電源が入りリアの画像が映ります。当たり前のことですが、全くとんちんかんなレビューがあったのでお知らせです。とにかく価格が安いのが最大の特徴です。
- 用途:
- ミニバンのサブモニター(後部座席用)
- 対象商品:
- 68210013
価格も安価で、配線も簡単でした。付属ステイ以外への取付けでしたが、加工も必要なく取付けできました。非常に汎用性は高いと思いました。
- 用途:
- 乗用車のリヤモニターとして
- 対象商品:
- 68210013
思っていた以上に鮮明で見やすいモニターです。取り付け説明書にちょっと不安な印象持ちましたが、取り付けてみて不具合はありませんでした。取り付け後3日経ちましたが、今のところ故障は見受けられません。値段より満足のいく商品だったと思います。
- 用途:
- 車のモニター
- 対象商品:
- 68210013
サイドカメラ用のモニターに使用
出来ればOPでも延長ケーブルを用意してもらえるとありがたいのですが・・・
貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。
- 用途:
- トラックバックカメラモニター
- 対象商品:
- 68210013
取り付け、配線は問題ない、
待機画面の青色が夜は眩しく、黒色なら良いのに
- 用途:
- テレビの増設モニター
- 対象商品:
- 68210013
現在取り付け中のナビが低い位置に取り付けされているため、テレビを見る際に視線を下げなきゃいけないのでモニターとして採用しました。画質はあまり良くないですが満足できました。気に入ったのが外部入力端子が2個付いていたので、一つはテレビモニター、二つ目はバックモニターに接続していつでもバックモニターを確認できるようになりました。
- 用途:
- トラックのバックモニター用として
- 対象商品:
- 68210013
解像度も満足のレベルでした。取り付けはダッシュボードを少し削り取り付けました。コスパ良いです。
- 用途:
- 車載用
- 対象商品:
- 68210013
車載なのにエンジンのオンオフに合わせモニターの電源もオンオフするオート電源になっておらず使い物にならなかった。他で買い換えた。
他では車載で24V対応ならオート電源になっていないとおかしいといわれた。
大変申し訳ございません。
品質改善に努めて参ります。