パイン集成材のレビュー

平均満足度4.05(22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パイン集成材 ノーブランド
ノーブランド
パイン集成材
¥589~/税込¥648~

木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。

22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-19
用途: 工場の配電盤に使用しました。
渡辺電工社 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

サイズが自由に調整できて、ブレーカーを、取り付けできました。

対象商品 : 44883845
2023-12-04
用途: ツールボックス作成
教育・研究機関

生徒の課題作成で使用させていただきました。綺麗で節もなく質のいい木材です。今後も利用させていただきます。

対象商品 : 68439342
2023-07-30
用途: ミニチュアカー展示用ケース等

反りもなく強度も十分、硬すぎず加工がしやすく見た目も綺麗。

1人が参考にしています
対象商品 : 68439053
2023-01-23
用途: 作業テーブ製作用材

リピート。品質は安定しており、申し分ない。
表面をニス塗装済みのものがラインナップされていると尚良い。

3人が参考にしています
対象商品 : 68439367
2022-09-26
用途: 机天板の補強

自作用キットで作製した机の天板が経時劣化で撓み、マウス操作や作業が遣りづらくなったので、その補強に購入した。角を丸め、上面にミツロウを塗る、既存天板に固定(棚段用のピンを利用)以外の作業はしてない。肌触りの良い集成材で手首や腕が長時間触れても皮膚に異常は出ていない。

1人が参考にしています
対象商品 : 68438886
2022-07-08
用途: カーテンレールの上に設けた棚用
製造業

軽量の置き物をカーテンレールの上に棚を設けるのに使用。塗装による毛羽立ちをサンダーで落として二度塗りにより満足できる色の棚になりました。

2人が参考にしています
対象商品 : 68439105
2022-02-04
用途: 食堂 通路側食品サンプルを置く台を制作時
飲食業

店舗通路側にお客様が見るサンプルを置く台を制作するために購入しました。
色も手触りもきれいでした。
長さがあったため、店舗で購入後、運ぶのに困りますが、ネットで注文し即日配達してくれたため、助かりました。

2人が参考にしています
対象商品 : 68438913
2021-12-28
用途: 家具(軽量)の高さ調整の台

イメージしていたとおり材質が柔らかいが、加工がきれいである。

2人が参考にしています
対象商品 : 68439008
2021-04-26
用途: 自宅シュークローク用の棚設置

適当な重さ、反らない強度が必要だったので選択しました。納品されたものは、1枚1枚しっかりラッピングされて満足度は高いです。材質は、期待通りしっかりしており、見えても「粗野」な印象を持たれない仕上げてす。より一層の美観を考えるのなら、少々のサンダー掛け、ニス塗布をしてもいいのではないでしょうか。価格は安いですが、満足度は高いです。

4人が参考にしています
対象商品 : 68438913
2021-04-11
用途: 家庭のパーティションで
その他業種

木目がすごくきれいで、節目もなく、近所のホームセンターで買ったものよりも安くてお買い得でした。これは買いです

3人が参考にしています
対象商品 : 68439254
2019-09-12
用途: スチールロッカー上に天板として
サービス業

オフィス系スチールロッカーをDIY仕様と天板として使わせていただきました。無い状態だとスチールがぺこぺこいってしまい作業しづらいですが正解でした。厚みも十分で開けた瞬間木材の香りに癒されます。ステインを塗って味も出していきたいと思います。安価に提供していただきありがとうございます。

追記:1820サイズでの販売でしたが、1800でしたらこのようなスチールロッカーサイズにぴったりだなと思いました。

1人が参考にしています
2025-03-03
用途: 機器設置時の台座として
電気・ガス・熱供給・水道業

「同然でしょう!」という反応をいただく前提で
投稿しますが、薄い素材ですので、カットしてしまうとあっという間に反ります。
実用的範囲かと言われると、実にちょっと厳しいくらい反ってしまいます。
フリーカットで使う場合は、注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品 : 68439166
2019-08-26
用途: 室内運動器具

梱包完璧問題なし。商品傷なし 長手方向に対するひずみ 目視で(そり。ねじれ)なし。

1人が参考にしています
対象商品 : 68438922
2019-07-21
用途: パソコンの移動台をDIY
その他業種

床置きだったパソコンの台を自作しました。通常の商品より届くのに時間がかかったのでホムセンで買ってきた方が早くできました。物は強度、加工のしやすさともよかったので満足です。

1人が参考にしています
対象商品 : 68439096
2019-07-12
用途: 流し台下のスライド置き台に加工

長尺物のため、送料が高く付きます。カッティングサービスか、18×400×450以下のものがあるといいですね。次回はホームセンターかな・・・・・・。

3人が参考にしています
対象商品 : 68438877
2019-01-29
用途: 壁棚

パイン集成材を細目にカットして、壁棚に活用しました。

5人が参考にしています
対象商品 : 68438913
2022-09-29
用途: 発送が遅い。

発送済みとなったあと、一刻も早く手に入れたかったので、
発送された翌日。どこに荷物があるのか?なんなら運送会社の営業所に直接取りに行こうかと思い、伝票番号を尋ねるも。「わからない。調べます。」調べた結果は4日後連絡入れます。ってそれ。もう4日後だとさすがに届いてるでしょ??馬鹿にしてるよね?monotaroさん?

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

お届けにお時間を頂戴し申し訳ございません。また窓口の対応に不手際がございましたこと、深くお詫び申し上げます。

対象商品 : 68439297
2018-05-07
用途: DIYで2名用の勉強机の天板に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

勉強机の天板として使用しました。
お値打ち価格で調達できて助かりました。
表面は少し削って使用しました。
物もよく満足ですが、配送業者が自宅までの配送不可の為、営業所止めだった為に手間でした。

対象商品 : 68438895
2020-12-10
用途: 建具の一部、枠作成
アロウライフ企画 様(その他業種)

建具を作る際に使用しているが、小さめの板なので直角は出しておいて欲しかった。

2人が参考にしています
対象商品 : 68439026
2018-09-13
用途: 車の棚板として
製造業

厚みもあり、加工もしやすくてとても良い。
納期が一週間程度かかってしまったので、その分がマイナス評価です

3人が参考にしています