デジタルレベル マグネット付のレビュー

平均満足度 4.00 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルレベル マグネット付 モノタロウ
モノタロウ
3,998 / 税込 4,398
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。 【用途】水平・垂直・勾配の測定に。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
和正 建設 様2025-12-05
用途:
建物等の現地調査

木造建築物等の、柱傾斜や屋根勾配の簡易計測用に購入しました。
モノタロウ製品全般にですが、コストパフォーマンスの良い商品を多数販売して頂けるので、大変喜んでおります。
本製品ですが、柱の傾斜には使えそうですが、屋根の勾配計測には㎜/mの表示が99㎜までなので、角度変換表をシール等で貼って使用しようかと思っています。 他社にも無いのですが、本体長さが1000mmの製品があると、計測しやすいのですが。

北海工房 様2025-10-28
用途:
看板工事全般及び建設工事

今までは水泡式のものを使用しておりましたが、それに精度を求めると
レベルなりトランシットの使用が必要でした。デジタルレベルにしてからは
水泡式よりも精度が上がり、看板の建て方や建設物の柱、水平材の確認に大変重宝しております。これを2本使用する事で以前の水泡式は廃棄しました。

2025-11-04
用途:
支柱設置

デジタルなので見て分かりやすくいいのですが、購入してすぐですがデジタルは90度を示していましたが水泡は少しずれていたので他の機器で確認しましたら基準値線内で問題ありませんでしたので個体差なのかデジタルと水泡が明らかにずれていました。

2人が参考にしています
2025-12-27
用途:
微妙なレベル出しに

デジタルは少しの傾きで反応するため、使っていて楽しいです。
デジタル表示がどちらへの傾きなのか、視覚的にわかるようになっています。

2025-11-12
用途:
角度の測定

使用中にライトはついたままで」液晶が表示されなくなったりするのでだめです

2025-05-20
用途:
角度の測定

ガレージでの水平や垂直、はたまた傾斜の角度認識に使用。
気泡との併用で見やすいディスプレイということもあって重宝しています。

2024-06-17
用途:
架台のレベル確認
対象商品:
70813697

価格からそんなに期待はしていなかったが、実際使用してみると思ったよりも使い勝手が良かった。
具体的には以下の通り。

・本体を反転させるとデジタル表示も反転して見やすい
(架台天井に張り付けて使用するときに便利)
・全体的にアルミ製で軽いため、現場で持ち歩くときに大きさの割に軽い
・磁石が強力なので、強風時でも垂直面の測定が安定
(両手離してデジカメで状態撮影するときに便利)
平面接合面がそれほど強くないので、ガンガン常用してしまうと摩耗しそうなので、
確認用具として使用するのが良さそう。

2023-08-04
用途:
機械の組み立て
対象商品:
70813697

デジタル表示と強力マグネットは便利ですが、もう少しコンパクトだと使いやすいかも?

2人が参考にしています
丸高建設 様2023-03-30
用途:
屋根工事での勾配出し
対象商品:
70813697

リフォーム等での反りがついた屋根の勾配角度合わせに使いました。
箇所で勾配が違うので角度がでる商品で楽に作業ができました。

2022-04-30
用途:
日曜大工や機具の心出し
対象商品:
70813697

まず数値で確認できる点が安心です、全体の流れ(通り)は気泡でセッテングが出来作業がスムースにできる、

1人が参考にしています
株式会社丸島アクアシステム 様2022-01-08
用途:
据付角度確認用
対象商品:
70813697

角度が数字で見えるので作業効率アップ。施工管理写真にも使える。

2021-11-29
用途:
点検作業。
対象商品:
70813697

新築で階段の踏板が斜めにつけられていたのを証明するために購入。数値表示されるので説明しやすいです。安価だと思います。

株式会社西商 様2021-02-18
用途:
レベル測定
対象商品:
70813697

デジタルだけで無く、アナログも付いているので確認用として良いです。

1人が参考にしています
2022-03-01
用途:
レベル点検時
対象商品:
70813697

デジタル表示によって作業は楽になったが、表示が暗くて読みにくい。

株式会社 拓巳 様2020-10-19
用途:
ローラーコンベアの設置作業
対象商品:
70813697

現場が、倉庫なので、昼間でも少し暗くバックライトが付いているので凄く見やすく重宝しました。

1人が参考にしています
近江設計一級建築士事務所 様2019-11-07
用途:
付け柱取り付け時
対象商品:
70813697

長さも振り回すのにちょうど良い感じ、
1.0mは、すでに使用してますので、使用箇所により
使い分けします。
磁石がついているので、鉄部には使用便利です。

工恵設計 様2019-03-08
用途:
耐震診断
対象商品:
70813697

数値で確認ができ便利です。値段も他より安く助かりました。

2023-03-31
用途:
施工前の水平度の確認。施工後の確認。
対象商品:
70813697

数字が細かい割には信頼度にやや欠ける気がする。精測していないので、感覚の話。(同じ値にならない)
あと、本体のアルミ部分がところどころ点々と腐食しており、研磨剤等でも落ちず直接の機能ではないが新品購入としてはかなり不満である。

2020-11-01
用途:
自動車 足回りアライメント
対象商品:
70813697

初期設定のまま更正いらずで、かなり正確に測れました。
パワーオフの長押しは長めですね。

2022-11-08
用途:
石材の据付け

気泡とデジタル表記の高低が逆でどちらが正しいかわからない

1人が参考にしています