銅線用 裸圧着端子 丸形のレビュー
- 用途:
- アマチュア無線の配線
- 対象商品:
- 69429824
この手のものを地元のホームセンターで買うと、同じ値段で10個くらいしか入っていません。
使い始めると結構一度に使うのでこの個数は助かります。
ただ、この穴径については接触金属部分が少ない気がします。
外形が定型のものに穴をあけているためと思いますが、大容量の電流は無理かもしれません。
コストとバーターな部分と思います。
- 用途:
- ACコードの修理
- 対象商品:
- 69429745
ACコードのコードコネクタが、傷んできたので、交換しました。裸圧着端子を使うことによって、ACコードを使っているうちにコードが外れなくてよい。
- 用途:
- マイカーのLEDランプ取り付け作業時の結線など
- 対象商品:
- 69429998
フォグランプ取り付けや、スピーカーケーブルの接続時と,電源を取出す時などにはねじ止めで確実に結線が出来大変便利です。100個入で単価も安くて使い勝手が良く重宝する。車の配線には必需品です。
- 用途:
- 電線の端末処理
- 対象商品:
- 69429788
普通に使えてます。商品の品番がわかりにくいので、寸法表を確認してますが、他のメーカー品との比較表があるといいです。探せてないだけかもわかりませんが。
- 用途:
- ソーラーパネル電源分岐
- 対象商品:
- 69430034
ソーラーパネル電源DC12Vを数個のバッテリーに分岐及びインバーター
への電源中継で使っていますが、ネジはM6でそれに合う、しっかりと出来ていました。
- 用途:
- ハーネスの製作
- 対象商品:
- 69430402
今までは専門メーカーの物を使用していたが、モノタロウブランドを使ってみた。使用上特に差異は感じられずこれからも使いたいと思う。
- 用途:
- 機械修理
- 対象商品:
- 69429727
主に農機修理と、電気配線に使用します。モノタロウ製を購入しましたが、ちょっと薄い感じがして、気になります。今度買うときは日本製と、どちらにしようか、考えようと思います。
- 用途:
- 家庭用コンセント/プラグへのコード接続
- 対象商品:
- 69429727
丸端子部分にM3の締め付けネジを通す時、少し力が必要だ
大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- クルマ、バイクなどのアーシングの配線製作時
- 対象商品:
- 69430384
14スケの6ミリボルト用購入しましたが、日立製と比べても、遜色ない出来だと思います。まだ実際に使用してカシメてないので、使ったら書き込みします。金額面では、全然安いので本当に助かります。
- 用途:
- オートバイのメンテナンス
- 対象商品:
- 69429788
数サイズ購入しました。近所のホームセンターで以前は必要数購入していましたが、品質同等で価格も抑えられました。手持ちがなくなりましたらまた購入しようと思います。
- 用途:
- バッテリ点検
- 対象商品:
- 69430384
バッテリー交換時にアース線を点検線と一緒に丸形端子を製作して交換をする
エンジンのかかりが、ランプ類も明るくなります。
- 用途:
- 工事・作業
- 対象商品:
- 69429912
使用していて問題はありませんが、Webカタログの製品写真が現物とかなり異なるので、統一してください
大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- B寸法がでかすぎる
- 対象商品:
- 69429946
B寸法が6.6mmのはずが、モノタロウの端子台幅8mmのはずのものに刺さらない。こちらがでかすぎるのか、端子台が小さすぎるのか。
どちらにせよ加工精度が悪すぎて業務用には使えないレベル。