- 用途:
- ステレオセットのスピーカー配線の接続に利用
- 対象商品:
-
69429727
長尺の配線材の末端処理はしっかりした端子が安心。配線の末端の接続不良で片側の音が出ていないことにしばらく気づかないことがありました。
3人が参考にしています
- 用途:
- コンセント修理
- 対象商品:
-
69429788
まさかのR端子までモノタロウブランドがあるとは、、このような消耗品がこの価格で購入できるのは助かります。使用に関しては何の問題もありません。
- 用途:
- 配線の補修時に
- 対象商品:
-
69429955
即納、安価で助かります。定期的に補修する必要が有るので助かります。
- 用途:
- 車両のメンテナンス
- 対象商品:
-
54090558
アーシング擬きを行なうために購入。
アーシングポイントに網線を圧着し接地します。
- 用途:
- 溶接機の修理
- 対象商品:
-
54090637
メーカー製と品質は変わらないのに安いので助かります。
- 用途:
- 配線のアース線固定に
- 対象商品:
-
69430348
いつもの様にリピートです もうちょい幅があると?・・・でも90°曲げる時は具合がいいのでプラマイ/ゼロですね♪
- 用途:
- コンセントタップ作成時
- 対象商品:
-
69429727
品質に問題なし。普通に使用できます。注文したサイズがネジ径と同じだったので次からはワンサイズ大きめのものにしたいと思います。
- 用途:
- 配線作業
- 対象商品:
-
54090603
少量に対応していて助かります。いたって普通の端子だと思います。
- 用途:
- 機械装置
- 対象商品:
-
69429946
外観も形状ともにたいへんに満足です。仕様も問題ないです。
- 用途:
- バイク修理
- 対象商品:
-
69429824
安く購入できたので、心配な箇所は惜しみ無く交換できます。
- 用途:
- 配線工事
- 対象商品:
-
54090734
使いやすく求めやすい10個入りは無駄が抑えられてGood。穴はM6ボルトで止めるのに丁度良いです。
- 用途:
- アースを延長する際に使用した。
- 対象商品:
-
54090734
小分けになっていたのが良かった。使用には問題無し。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
-
69429788
モノタロウ・オリジナルブランドのため安価だったので星一つプラス
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
-
69429806
価格が安く注文から入手が速いので何回か購入させてもらっています。
- 用途:
- 自動車のアーシング
- 対象商品:
-
54090603
MR14-6B(t=1.5)
バッテリー端子に共締めするのに程よいサイズと穴径です。
- 用途:
- 発電機の端子台に繋ぐ時に使用
- 対象商品:
-
54090768
発電機に繋ぐとき M12、M10、M8なのでそれに対応した裸圧着端子を使用しています 8mm2は、裸電線が入りやすく 圧着工具でなく 金槌でつぶします。
- 用途:
- 自動車のアース線作成用に使っています。
- 対象商品:
-
54090558
自分の車のあちこちに、アース線を付けていますが、その線の端部にこの端子を付けて、カシメて使っています。安くてとても便利。
- 用途:
- 多用途
- 対象商品:
-
69429973
今回は作業場の分電盤の整理に使用しました。大変良かったです。
- 用途:
- 盤製作
- 対象商品:
-
69430262
端子メーカーが品切れの中、応急的対応できたことが非常に有意義でした。
- 用途:
- 形状がJIS規格品と違う
- 対象商品:
-
69430192
モノタロウオリジナルブランド製品がどんなものなのか見てみたく購入。
有名メーカー2社のJIS規格品の端子とこの製品を並べて比較すると形状が違います。
今回購入したR5.5-6に関しては全長がかなり長くなっております。
日常使用では問題ない範囲かと思いますが、ISO等の認証取っている事業場の使用は避けた方が無難かと思います。
12人が参考にしています