銅線用 裸圧着端子 丸形のレビュー

平均満足度 4.60 (202件のレビュー)
商品レビューを投稿する
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ
モノタロウ
119 / 税込 131
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。 【用途】配線端子として
202件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
田路調査所 様2024-02-07
用途:
配線
対象商品:
69429788

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

株式会社カトウデンキサービス 様2023-01-12
用途:
電線末端処理
対象商品:
69429937

メーカー品より圧着した感触が柔らかく、圧着ペンチに食い込むことも
なかったので、手動工具で数をこなす場合、手の負担が少なくていいと思いました。
メーカー品が欠品及び値上げの中、コスパもよく短納期で入手できるのでありがたいです。

1人が参考にしています
2023-04-14
用途:
特殊なサイズの端子が必要
対象商品:
69429885

細い線を大きな端子台に付けるという特殊な用途のため、なかなか珍しいサイズなのですが、少量から買えるので助かりました。
品質も特に悪い感じはしません。

2023-02-23
用途:
コンセントプラグの補修に
対象商品:
69429788

コンセントプラグをムービングタイプに交換する際に使用しました。
100個も入っているのですぐに無くなることがなく助かります。

2023-03-08
用途:
バッテリーマスタースイッチの配線用
対象商品:
54090558

特に問題もなく、製品は良質です。そんなに数量を使うものではないので、少量パッケージはありがたい。不満があるとすれば、22Sqの少量パッケージがラインナップにないこと。

2022-12-15
用途:
バッ直用に6mmと8mmを常備
対象商品:
54090734

カシメも容易でシッカリホールドしてくれます。念のためカシメ後に接着剤で接着し、高収縮チューブで可能な限り露出を減らします。ボディーのアースで使用する場合は、ボディー設置部分に導電性のコネクトグリスを使用すると錆や電蝕の予防になります。

2023-02-18
用途:
試作機の配線
対象商品:
69430305

安価に手に入り助かります。
特に試作機という事で、配線のやり直しが発生するため安価なのはとても助かります。
端子の肉厚、圧着強度共に問題ありません。

2023-01-04
用途:
自動車用アースケーブル作成
対象商品:
69430305

使用している限り大手メーカー製と差はないと思います。
数量を必要とする場合、やはりコスパが重要ですので助かっています。

2023-11-21
用途:
配線
対象商品:
69429842

使用上全く問題無く使用出来ます。ありがとうございました。

株式会社ADSムラカミ 様2022-12-21
用途:
電気工事に使用
対象商品:
69430034

現在電材メーカーでの圧着端子の欠品が多数増えており、納期対応も難しくなっておりますので、今回の商品対応は大変助かっております。

2022-12-10
用途:
家のメンテ
対象商品:
69429788

間違えて100個入りを買ってしまいました。プロではないので、一生かかっても使いきれない(笑)。ですが安いので笑って済ませます。

2022-11-19
用途:
安いが良い商品です
対象商品:
69429788

価格は安いですが、良い商品です。ペンチを持っていればV1.25-4とかが良いのですが、DIY用で片押ししか持っていないので、これと絶縁キャップを組み合わせて使っています。

中央機電工業株式会社 様2023-02-14
用途:
ケーブル接続
対象商品:
69429727

近年の入手困難な状況の中、非常に助かります。また注文します。

株式会社 家研 様2023-01-18
用途:
電気部品の加工
対象商品:
69429806

他のメーカーが廃盤にしているので、モノタロウブランドで安く買えたのはありがたい

ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン株式会社 様2022-11-09
用途:
機械の電気結線に使用
対象商品:
69429806

わっかの部分が幅が細く、小さな基盤に取り付けも容易である。
幅の太いのはどこでも手に入るが、この商品はなかなか見つけにくく、重宝している。

カラオケスタジオ USA 様2022-11-18
用途:
車に
対象商品:
54090734

車の配線に使用、アースやバッテリ端子用に使っています。
大きさも色々あり、重宝しています。

2023-09-24
用途:
配線
対象商品:
69429885

品質に問題なし。普通に使用できます。仕様も問題ないです。

Naotaka Development 様2023-01-09
用途:
配線作業に使用しています。
対象商品:
69429763

二回目の購入ですが、やや満足しています、丸穴の寸法があと、0.1~0.05大きいと作業効率が上がります。

2022-12-21
用途:
ケーブル作製
対象商品:
69430305

懸念だった圧着時の割れもなく問題なく使用できています。

2022-10-10
用途:
機械との2次側配線作業に使用
対象商品:
69429937

値打ちでしたので何種類か購入して結構使用していますが、今まで使用していたメーカーの物と遜色ない使用感です。