LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】のレビュー
【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。
別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
【用途】大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。
2020-12-17
- 用途:
- 夜間作業時
- 対象商品:
- 69190372
今回キャンペーンで安くなっていたので4個購入しました。
リースで借りたいましたが。コスパを考えると。。。。
1人が参考にしています
2019-04-01
- 用途:
- 内装工事
- 対象商品:
- 69190354
消費電力が少ないので購入しました、従来の500Wの投光器では、ドラムが発熱したり、ブレーカーが落ちたりしましたが25Wなので問題ありませんでした。コードが固いのでソフトコードにすると使いやすいです。
丸八モータース 様2020-06-12
- 用途:
- 工場で明るさ不足の際に点灯
- 対象商品:
- 69190372
平均40000時間使用可と書いてあった為、それならばと思い2018/10に購入しましたが、2020/5に点灯しなくなりました。あれっ?と思いコンセントを繋ぎ直したり角度を変えてみたりすると、そのときは点灯しますが次はまた点灯しないなんて、ダメじゃん!これだったら前のレフ投光器のが良かった
5人が参考にしています
2019-12-17
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 69190354
レンズカバー(黒い部分)が非常に割れやすいです。
3個購入したうちの2個のカバーがが割れてしまったため、
メーカーに直接カバーのみの購入は可能かを問合せましたが不可能との事でした。
固定して動かさない場合は良いかと思いますが
移動して工事などに使うには適さないと思います。
コードも固いせいかキャプタイヤから抜けてしまいます。
せめてカバー単品で部品購入が出来れば良いのですが。
1人が参考にしています
和田電気管理事務所 様2018-10-03
- 用途:
- 高圧電気設備管理業務
- 対象商品:
- 69190363
コスト比較で選択しましたが、重量が重く使い勝手が悪いまたバイスのみでは使用場所の限定があり、地面置きのオプションかマグネットがあると
うれしいです。