LED投光器 交換電球【40000時間】のレビュー

平均満足度 4.44 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
4,398 / 税込 4,838
【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓ 【用途】適合口金サイズ照明の交換電球として
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社井ノ崎工務店 様2026-03-05
用途:
会社の外部灯

駐車場の荷物の出し入れ等の時使って 今までの300W電球と比べると消費電力
押えられるので 最高です あと既存の器具捨てなくて済みました。

2023-12-08
用途:
庭での作業時の照明
対象商品:
69190442

電力10分の1で明るさ10倍。
ちょっと大げさですが点灯させたときの印象です
以前から投光器は所有していましたが、白熱電球500ワットの電気代を考えると使用を躊躇しまい、壁の飾りとなっていました。ただ日が短くなり灯りが欲しいと思い、探していたところ目にとまりました。
ただ価格にはちょっと迷わされましたが、購入して大正解でした。

2人が参考にしています
有限会社岡本製作所 様2022-07-27
用途:
照明の交換
対象商品:
69190424

照明で見とくところが口金ですよね。
明るさもこれで十分でした

2022-02-11
用途:
温室内作業
対象商品:
69190424

作業灯の白熱電球の大きさ(直径と長さ)と口金を確認し、ほぼ同じ大きさのものを購入した。
無事に付け替えできて、点灯し、以前使っていた消費電力が減って良かったです。

東瀝青建設株式会社 様2021-07-07
用途:
工場内の投光器に

投光器の球が切れたのでこちらに交換。値段の割にちゃんと明るいし助かります。
ハズレを引くと数ヶ月で球切れします(^^;

1人が参考にしています
株式会社八新 様2021-01-20
用途:
倉庫前の照明
対象商品:
69190442

手持ちの投光器に付替えたところ、とても明るくなり、大満足です。

1人が参考にしています
2020-09-19
用途:
照明を使うとき
対象商品:
69190424

ちょっと手元を照らすときE26/200Wのレフランプ使ってましたが、夏場には熱いのと色味が暗いと思っていたのでLEDに交換したが、すごく明るくなりました。価格がもっと安ければ星5個でした。

1人が参考にしています
2020-07-04
用途:
作業時の手元照明
対象商品:
69190424

思った以上に明るくて重宝しています。使っている器具は投光器ではなく、口金E26の電気スタンドですが、投光器として使えるようになりました。

3人が参考にしています
東洋化学設備工業株式会社 様2021-06-29
用途:
作業灯
対象商品:
69190442

買う前は一寸不安でしたが、思っていた以上に明るく満足出来ました。

タカノブ食品株式会社 様2020-04-23
用途:
冷凍庫内照明
対象商品:
69190424

200W電球からLEDに試しに使用しています。今のところ、-25℃でも問題なく使用出来ています。

1人が参考にしています
2020-04-22
用途:
作業場用
対象商品:
69190433

今までは普通の投光器でしたが、タイミングでこちらに交換しました、
2台あるうちの片側は照度の少し低い方ですが十分です、但し高額なので考えますよね。

2020-02-22
用途:
ホール天井灯として使用
対象商品:
69190442

価格面の優位性があり当分の間はこちらの商品に頼ることになります。

1人が参考にしています
2022-01-09
用途:
工場照明
対象商品:
69190442

この電球を各種使用しているが、点灯1000時間程度内に500w型だけが突如点滅を繰り返す症状が9個中2個に発生した。他種は今のところ問題ないだけに少々気になっている。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

2019-02-12
用途:
工場補助照明 他
対象商品:
69190433

既存の機材がそのまま使用でき、明るく消費電力が少ない。とても便利でありがたい。あとはもう少し価格が下がってくれれば満点ですね。

3人が参考にしています
2019-01-28
用途:
機械加工時の手元照明
対象商品:
69190442

500Wアイランプから球の交換だけで工事不要なのが良いです。
良く見えるようになって、消費電力も1/10になるのはありがたい。
あとはもう少し価格が安ければいいのですが。

2人が参考にしています
2020-05-20
用途:
倉庫内作業
対象商品:
69190442

価格的にもう少し安いといいのですが、ホームセンターの価格とあまり変わりがありませんでした。

2人が参考にしています
株式会社シービーマシンシステム 様2019-10-24
用途:
板金加工作業場用
対象商品:
69190442

旧来のハロゲンランプより非常にあかるくなり消費電力量の減るのでベストです。

1人が参考にしています
2018-02-22
用途:
灯光器用に
対象商品:
69190424

灯光器の白熱灯交換で選択。
真っ白な光でかなり明るくなります。(直視は目が痛いです。)
消費電力が十分の一になるので、日常的に使用する方はすぐに減価償却ができるので、
替えない理由が無いです。

2人が参考にしています