充電式LEDセンサーナイトライトのレビュー
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。
LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。
充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
有限会社小西工業 様2026-01-10
- 用途:
- 停電時使用
電気の使い過ぎでブレーカー落ちた時瞬間に点灯しますので足元が見えて助かります
2024-10-22
- 用途:
- 工場の非常灯に使用
もう少し明るいと良かった
高輝度タイプがあると使用目的に合うかと思います
2022-03-17
- 用途:
- 防災用に部屋で利用しています。
- 対象商品:
- 69296736
あまりコンパクトではないので、このライトではコンセントを占有されてしまいます。
でも、コスパがよいので家では4台使っています。
2021-09-28
- 用途:
- 防災用
- 対象商品:
- 69296736
2年前のブラックアウト時に深夜であったことから階段が全く見えず、2階から降りるのに難儀した経験から購入。普段は蛍ランプが点灯しているが、外部電源喪失時に白色光が点灯することを期待。電池の寿命がそこそこあればコスパとしては良いのではないか。
2021-09-24
- 用途:
- 停電時の緊急用
- 対象商品:
- 69296736
工場内に50箇所設置し、10個ずつ一年置きに更新していますが、2/10の確率で一年以内に点灯しなくなる個体が有ります。値段なりと諦めています。
3人が参考にしています