LEDクリップライトのレビュー
2024-10-18
- 用途:
- 屋内での作業
- 対象商品:
- 69298522
ハロゲンのモノを使っていたが球が切れ高価だし買い替えることに。1番光量の小さいのを選択したが、LEDだからかかなり明るい。コスパ良しです。
2023-06-07
- 用途:
- 追加購入です
- 対象商品:
- 69298522
作業小屋の照明用に使っています。
以前は蛍光灯式のクリップライトを使用していましたが、蛍光灯が切れた段階で耐久性や消費電力を検討し、この商品を選びました。
連結コンセントがあり5mのコードが付いているため、作業小屋のあちこちに設置することができ、大変便利に使っています。
2023-02-14
- 用途:
- ガレージ内の照明として
- 対象商品:
- 19941164
大変明るく頑丈で便利です。もっと早く購入すればよかった。今までは、充電式のLEDを使っていたので、突如としてバッテリーがなくなったりすると作業にならなかったが、これで大丈夫です。スイッチがソケット部でなく中間にあればもっと使いやすいと思います。
2021-11-17
- 用途:
- バンドその手元照明用として使用
- 対象商品:
- 69298522
大きなクリップで設置できるのでだいたい思い通りの位置に設置できます ガードのメッシュの網が付いているしスイッチはノブをひねる形なので原始的ですが結構便利に使えます
いまいちガレージ 様2020-06-28
- 用途:
- 屋外キャンプ時
- 対象商品:
- 30832683
予想以上に明るかったので使いやすいです。
また、コンセントもついているので延長コード兼用で使えてます。
1人が参考にしています
2020-02-15
- 用途:
- ストックハウス内の照明
- 対象商品:
- 69298522
ストックハウス内で作業する際に暗くて困っていたが、簡単にクリップで固定でき向きも変えられ、かつとても明るく重宝している。
2019-12-11
- 用途:
- 倉庫内での農作物の出荷準備
- 対象商品:
- 69298522
倉庫内のクリップライトが壊れたため注文しました。
直ぐに発送してくれて助かりました。
お値段もおてごろで満足しています。
2019-10-27
- 用途:
- 車両、日曜大工等
- 対象商品:
- 69298522
これまで使用のライトは釣りだげのみもので、下方の照射光に不満がありましたが、この商品はクリップで上下左右自由に方向調節可能故大変重宝しております。