電球(白熱球)のレビュー

平均満足度 3.85 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電球(白熱球) モノタロウ
モノタロウ
139 / 税込 153
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。 【用途】表示灯の交換電球として
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-04
用途:
機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品ではないですが、全く問題ありません。

2023-08-17
用途:
古いエレベーターの階表示灯に
対象商品:
70085654

30Vで二極の豆電球は探してもなかなかないのでネットですぐ見つけられて助かりました。
意外と短命ですぐ切れてしまっていたので今回の物がどれぐらい持つか記録しておくつもりです。そのこともあり少し余分に購入させてもらいました。そう簡単にエレベータを新しくすることはできず 古い機種もまだまだ現役ですのでずっと生産を続けてほしいものです。

西尾電気 様2022-09-30
用途:
制御盤のランプのメンテナンスに
対象商品:
70085654

制御盤の表示灯でこの電球が役に立つて非常に助かっています。

1人が参考にしています
2021-02-05
用途:
警報盤の表示
対象商品:
70085654

継続して使用しているため、専用として継続購入している。

2019-12-19
用途:
操作盤のスイッチ
対象商品:
70085654

今回、11個が点灯していなく気になっており発注をさせていただきました。取り換え後の感想として やはり、「あるべき姿」は良いですネ ^^ゞ、、、、、

1人が参考にしています
2024-10-17
用途:
パネル表示灯
対象商品:
70085654

電球(W)1(30V)で3Vが確認できるのか?知識がない者にはわからないので
表示してほしいです。また、動画からも確認できませんので画面で確認できればと思います。形と1Wで購入しましたが・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

30V設計の電球を3Vで使用することは可能ですが、電圧が低いため明るさは非常に暗くなります。
そのため、購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2019-10-12
用途:
SWの照明
対象商品:
70085654

1個から選べて購入しやすい。品も良好。この先も購入したいと思います。

2019-05-14
用途:
温水プール管理設備の操作盤の切れたランプの交換用に購入
対象商品:
70085654

異なるタイプも必要で、一緒に購入させていただきました。
また購入したいと思います。

2022-06-14
用途:
白熱球交換
対象商品:
70085654

口金とワット数のみで手配したら、ガラス球部分が、小さくて違っていました。
同等製品を判断するために、詳細な寸法を記載してもらえると助かります。

3人が参考にしています
2020-03-05
用途:
バイクのポジション
対象商品:
70085654

一個必要で、一個だけ買えたのがいい。変に包装がしてないのでゴミが出ない

2021-11-24
用途:
機械の球切れ
対象商品:
70085654

検索に不満。6.3V電球で検索、2番目にモノタロウブランドが出てきたのでそれを購入したら30Vの球でした。確認を怠った私が悪いのですが、6.3Vで検索したら30Vの電球は必要ないです

12人が参考にしています
2019-08-15
用途:
機械表示ランプに使用
対象商品:
70085654

朝日電機製の代替品として購入していますが、直に切れてしまうような気がします。
そのせいか、値段も高く感じます。バラでなく、仕切りのある箱で購入できると使いやすい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

コジマフーズ株式会社 様2018-06-01
用途:
機械の部品交換のため
対象商品:
70085654

使用している機械の部品の予備として購入しました。
お値打ちに購入できて良かったです。