ホースニップルのレビュー

平均満足度 4.67 (159件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホースニップル モノタロウ
モノタロウ
89 / 税込 98
【用途】ホース用の継手に
159件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-09
用途:
コンプレッサーの吹き出し部分に使用

店舗では取付ねじ(d)1が見つからなかったので助かりました。
問題無く使用できました。

森下塗装 様2025-08-30
用途:
塗装機のメンテナンス

エアレス塗装機のホース交換に伴い購入しました。内径Φ12.7mmのホースに挿入しましたが、問題なく使用できました。

1人が参考にしています
2025-05-23
用途:
エアーコンプレッサードのレンプの先に使用

ドレン水が出てくる時の処理を簡単にするため取り付け。水道ホースを取り付け任意の場所へ排水できる様にしました。

1人が参考にしています
2026-02-16
用途:
機械修理

普通に使えます。大変、安くて良いです。
ホームセンターで売ってないので助かります。

2025-04-30
用途:
エアー配管工事

可鍛鋳鉄管のエルボーを使用していてタケノコ部分の溝が甘くて、ことごとく抜けて困っていたところに、代替え使用しました。
今の所問題ないです。

山崎テクノ 様2026-01-05
用途:
機械メンテナンス

使いやすく、とても満足です。改善点これと言ってはないです。

2025-08-14
用途:
モノタロウ 浄水ハウジング用

真鍮製なのに破格。ホースバンドと一緒に購入。漏れもなし。

1人が参考にしています
2025-12-13
用途:
ガソリンホースのジョイント
対象商品:
70822553

コスパに優れていると思います。使用に際しては特殊の物では無いので、問題なく取り付けできました。

2025-07-27
用途:
車の整備
対象商品:
70822474

とても安いが品質に問題がないため、気軽に交換できて良い。

2025-03-10
用途:
設備配管補修部品

冷却水の配管補修用に使用。
表面仕上げ・エッジ処理などは問題なく、普通に扱えた。
この「普通」というのが重要。

2024-12-19
用途:
液体の吸い上げ

本来の使い方ではありませんが、柔らかいホースの先端を容器の底まで確実に沈めるための錘として使いました。ホースにしっかりと挿すだけで脱落する心配がありません。目的は果たせましたがもっと簡単な方法があったかもしれません。

2人が参考にしています
2024-12-11
用途:
軟水器の配管用

元の材料がプラスチックで破損していたので、黄銅に交換しました。
ニップルにホースを取付けバンドで固定し排水用で使用しました。
鉄よりも腐食しにくく長持ちします。

2025-02-09
用途:
配管の水抜き等

仮設で使用する場合が殆どのため長期評価していませんが、ホースバンドで思い切り締めても変形する事もなく、折れる事もありませんので品質は十分だと思います。

有限会社本間製作所 様2024-10-28
用途:
コンプレッサーを工場内配管に耐圧ゴムホースで接続

5馬力レシプロコンプレッサーを工場内配管に接続ホースニップルは上質な仕上りで上手く接続できました。

1人が参考にしています
2024-12-19
用途:
空圧配管

品質に問題は無く、安くていいですね。モノタロウブランドには無い接手もあるので拡充を願います

マコト設備工業 様2025-02-25
用途:
エア配管のホース接続

値段が安いのに他のメーカー品とそん色なく十分に使えて良かったです

東京パイプ技研工業株式会社 様2024-07-11
用途:
配管の水張り、水抜き等
対象商品:
70822745

現場で言うところの、いわゆる「タケノコ」ですね。仮設で使用する場合が殆どのため長期評価していませんが、ホースバンドで思い切り締めても変形する事もなく、折れる事もありませんので品質は十分だと思います。ネジ側3/4ニップル側20.5mmのものを良く利用しており、これと内径19mmのブレードホースを組み合わせています。ニップル側は1サイズ下の選択肢もありますが、ニップルが細いと数キロ程度の水圧が掛かるとホースバンド等で締めても脱落する事が多い為、少し大きめのサイズにしています。

1人が参考にしています
2025-01-28
用途:
配管作業
対象商品:
70822754

緊急作業で間に合うか心配でしたが、納期通りで助かりました。商品も問題無しです。

2024-10-13
用途:
エアーのホース
対象商品:
70822587

普通に何の問題もなく、接続できました。
安いので、ストックに少し買い置きもできて助かります。

2025-05-06
用途:
水道配管

普通に使用できる上、安い価格で購入できるのでありがたいです。次回必要が有れば再度購入します。