5ライン グリーンレーザー墨出し器 4方向大矩照射モデルのレビュー

平均満足度 3.55 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
5ライン グリーンレーザー墨出し器 4方向大矩照射モデル VOICE
最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器。 長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。 発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。 【用途】基準出し用レーザー墨出し器
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-08-26
用途:
基礎の墨出し、配管
対象商品:
70289476

垂直、水平、直角が簡単に出せて作業効率が良くなる。天気の日屋外での使用時にラインは見にくい。

小松ウオール工業株式会社 様2020-02-24
用途:
間仕切り工事
対象商品:
70289458

近いとちょっとラインは太いが基本的に問題ない10万近い金額出して
直ぐに壊れるメイカー品より十分に使える

1人が参考にしています
2019-03-13
用途:
プール育苗の為の整地
対象商品:
70289476

基本的に日中作業なので光線がグリーンなので見やすいので助かりました。

2019-01-19
用途:
内装造作工事の墨出し
対象商品:
70289476

これを購入する前 VLR-5Xを使用していた。確かに明るさは強いが、水平はおもに中心付近が太く両端は普通である。これが均一になって欲しいと思う。

株式会社奥井組 様2019-11-21
用途:
設備機器据付
対象商品:
70289467

安いからなんだけど作りが雑。ケースもなんだけど、使い方が悪いのだろうけど、校正、修理で金額がかかりすぎ。購入は失敗したと感じています。

2018-07-06
用途:
内部壁施工
対象商品:
70289467

明るいところでも、すごく見えやすい
立てりを合わす時の微調整が簡単

1人が参考にしています
2018-06-05
用途:
木工事
対象商品:
70289467

グリーンレーザーでこの値段はいいですね。
ラインが少し太いけど 慣れれば問題ないです。

2018-12-12
用途:
アルミ製品取り付け
対象商品:
70289467

5ラインでるのはありがたいが受光器が150mm手前から反応するのは、ゴミを買わされた感がはんぱない
受光器は買わない事をオススメします

2018-10-05
用途:
柱や木枠取付
対象商品:
70289467

今まで、山真製鋸のレッドレーザー3ラインを使用してきましたが、縦ラインが360度ないとわざわざ180度回してやらなけらばならないので、仕事上時間が掛かっていましたが、この価格で、5ラインはお買い得。しかも、グリーンレーザー。レッドだと、焦げ茶色に塗装された木部は非常に見難かったけれど、若干見やすくなった感じ。コンクリートなどはすごく見やすい。線の幅も、私が使用する5,6m範囲では、全く支障ない太さでした。
電池も充電池もアダプターも使用できて、電池切れの心配もないし、しかも使用温度範囲が広いので、炎天下の作業や、真冬の作業も安心。三脚は隅出し器と呼ばれるものはネジが共通なのか、以前の三脚が使用できました。
気になった点は、水平調整の3本の脚のネジ。最初硬くて回りにくく、何回か回すと途中から急に緩くなるので、最初から最後まで同じ調子でスムーズに回ってほしい。縦レーザーを動かす微調整のネジはすごく精度がしっかりしているように感じられるだけに、少し残念。あと、箱の中に、グリーンのサングラスが入っているが、受光器付を購入すると、このサングラスを刺して収納するところがないので、箱の中の隙間で遊んでいる。サングラスを使用しないで、本体を取り出したり収納する時に、邪魔になるぐらいかな。
アフター調整も金額がリーズナブルで、はっきり決まってしているので、購入の決め手になりました。フルラインだと調整も高くなるので、この機種が自分にはピッタリです。モノタロウで検索ヒットしてよかった。

イオチ住宅水道 様2018-04-06
用途:
現場内外部
対象商品:
70289476

水平調整の精度が悪い!微調整しても気泡が変化しない!
表示されてる防塵防滴の耐性を満たしてなく、本体に影響が出て作動しなくなる!
交換して欲しいと頼んだら次は同じ症状が出ても返品、交換不可です。と言われました。
もちろん即返品!!でも梱包代等は消費者負担!
二度とこのメーカーの商品は買いません。

1人が参考にしています
2018-02-27
用途:
建築現場
対象商品:
70289476

この価格でこの性能 耐久性能はまだ不明だが 本体もしっかりしている
ケースが安っぽいのはしかたないところか?