HVLP電動スプレーガンのレビュー

平均満足度 4.10 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HVLP電動スプレーガン モノタロウ
モノタロウ
5,298 / 税込 5,828
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。 【用途】鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
63件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社おばら防水 様2021-12-14
用途:
非常時の雨戸吹付ETC
対象商品:
70248858

価格も安いし機能的には充分です。バッテリー式で価格が
手頃ならなお良いと思います。

2020-05-26
用途:
トタン屋根塗装に
対象商品:
70248858

思っていた以上に良い商品でした。コンプレッサーを持っていけない場所でトタン屋根凹凸の刷毛塗りは物凄く時間がかかる為、何商品か検討後こちらを購入しました。音も想像していた半分で詰まりも無く吹けました。塗料タンクを付けると塗料の重さでどうしても重くは感じます。こちらの商品はOEM品らしく色々なショップで扱っていますがアフターサービスの安心感でMonotaROさんで購入しました。また補修部品でノズルや1.3リットルタンクが有るのがとても良いです。水性トタン塗料は粘度があり過ぎるので油性塗料向きです。

4人が参考にしています
2020-11-16
用途:
錆止め塗装。
対象商品:
70248858

3回ほど各々40分程度使用。
はじめドライヤーのデカイの見たいで大丈夫なのと思いましたが使えます、素人の手慰みに最適。^o^
以下吊し設定での使用上の注意点。
*吐出量が多く粗めのため使用前に試し吹きは必携、スプレー缶と大違い。
*上記の様にドバッと出るので回りの養生は大切。
*引き金を引いてから吐出までにタイムラグ有り。
*塗料カップと本体から塗料が漏れるので下にも養生が必要。
*使用前にマニュアルを熟読、これだいじ。
以上

14人が参考にしています
合同会社茨戸工機 様2020-07-07
用途:
木塀の塗装
対象商品:
70248858

半信半疑での購入でしたが、使ってみて大満足の一つです。
パーツ類もすべて購入しているので安心して使えます。
使用後の洗浄をしっかりすれば再使用の簡単です。

2人が参考にしています
株式会社 PSC 様2020-07-18
用途:
液体薬剤の噴霧作業
対象商品:
70248858

迅速な手配ありがとうございました。
狭い範囲での薬剤処理に適していました。
小型で取り扱いやすく作業もスムーズに行えました。

トータルリペア アクティブ 様2020-06-04
用途:
除菌消臭
対象商品:
70248858

主に除菌消臭の際に使用しています。
コンプレッサーを持ち歩かなくて便利になりました。

2人が参考にしています
有限会社プリットハウス 様2020-08-31
用途:
ブコツク塗装
対象商品:
70248858

とても使いやすいです。ペンキの量が見えたらいいと思います。

2020-05-14
用途:
塗装
対象商品:
70248858

濃度の薄い物はきれいな霧になって刷毛よりも早く塗れた。
水性なので問題なかったですが
油性の物の洗浄のやりやすさや待機時間にどのくらいノズルが固まったりするのかそのあたりが気になる

ネオトラップ(NEO Trap) 様2020-05-11
用途:
雨戸の塗替えに購入しました。
対象商品:
70248858

錆びた雨戸の錆止めと塗装に購入しました。
錆をある程度落として、下塗りとして油性の錆止めと油性のシリコン塗料を使用しました。
塗装厚みとしては錆止めとシリコン塗料どちらも2度かけです。
錆止めに関してはどの程度の厚みにするかですが垂れなければよい範囲で塗りました。
垂れないような速さに慣れるまで試しで調整が必要でしたが、1.8であれば問題ない程度で均等に広がりました。縦15cm程度の広がりで15cm距離をあけれいれば3~5cm程度ラップ’(重ね)させればムラになることはありませんでした。
他のレビューにもありましたが、吹出口1.5mmもよいのですが、1.0mmもあればうれしいところです。
余談ですが、今回錆落としと少々垂れたところは、研磨パッド #180を購入して解決しました。
最後の掃除に関してですが、吹出部分、吸引部等、タンクも塗料を拭取りシンナー漬けと拭取りしましたが、分解後の白い先端部分が折れないように掃除するのが苦になります。

6人が参考にしています
学童あそび 様2020-03-30
用途:
木材の塗装
対象商品:
70248858

使い方がとても分かりやすかったです。
噴射する塗料の粒は粗めですが、大まかに塗装する目的だったので問題なく使っています。

2020-05-25
用途:
塗装作業時
対象商品:
70248858

波板とか塗るのに丁度良い。
ローラーで塗るより早く終わる。

1人が参考にしています
2020-06-29
用途:
製品の下塗り作業
対象商品:
70248858

エアー式のスプレーガンは持っているのですが、飛散が多くエアレスのスプレーガンを探していました。
本気の物は20万位するので、とりあえずお試し程度に買ってみました。
少し塗料の粒は粗い気もしますが、下塗りなので問題は無いレベルです。
音も電動工具+エアーの拭き出し音位です。
不満があるとすればタンクの量が思っていたより少ないぐらいです。

1人が参考にしています
2019-08-29
用途:
陶芸作品に釉薬吹きつけ
対象商品:
70248858

均一に塗布でき、距離を置けば、水分の付着を抑えられて、厚塗りが可能。
コンプレッサーを使用した場合と遜色なく仕上がるのに、スペースを取らない。

2人が参考にしています
丈夫な体をつくる会 様2019-09-13
用途:
自宅駐車場の屋根塗装
対象商品:
70248858

素人のやっつけ作業して、とても使いやすい。水性ペイント使用で、目詰まりを心配しましたが、きれいに洗えば何度でも使えそう。

2人が参考にしています
恩地冷蔵株式会社 様2020-06-14
用途:
噴霧
対象商品:
70248858

さらっとした液体だと引き金を引いたときに一瞬どばっと出てしまう難点はある、それ以外は概ね良好に噴霧できる。濃い液体は不向き。
なお動作音はとても静かである。

2人が参考にしています
2024-09-02
用途:
テントの防水
対象商品:
70248858

経年劣化でテントの防水力が落ちてきたのでフライシートと床面に防水液を塗布したく購入した。防水剤の粘度が低かったので小さい口径でも垂れてしまった。塗布量調整がうまくいかなかったので素早くガンを動かして施工した。

2023-10-03
用途:
金属サイディング壁の塗装DIY

使ってた塗料の粘度が高く、塗料指定の希釈より薄めにしてもガン許容の粘度より高く、ローラーより効率UPにはなりませんでした。
少しは出るので、目地?繋ぎ目の溝にだけ使って、平面はローラーにしました。
缶スプレー位の吐出量を想像してましたけど、粘度が高いせいか、かなり薄い感じでした。
目地の塗装時間は短縮できた様な感じはしますが、ローラーに比べかなり重いし、粘度のせいかトリガーを引く指も痛くなりました。
高粘度でもコンプレッサー+エアーガンだったらいけるのかな?
塗料の粘度との相性がありそうです。

3人が参考にしています
2019-05-13
用途:
外壁塗装
対象商品:
70248858

凹凸面を塗装するには最適です。仕上がりもいいです。ローラーでは届かない部分もきれいに塗れます。重量があることと手入れをしないといけない事を理解しない人が低い評価をしていると考えられます。それなりに飛散しますのでマスクやマスキングをしっかりとされたほうがよろしいかと思います。

3人が参考にしています
2019-05-04
用途:
車のボンネット・ルーフの塗装

缶スプレーに比べ噴射範囲が広く素早く塗れます。説明書では不可となってましたが、二液ウレタン塗料でも吹けました。ただ、粒子が粗くすぐに垂れるので、それを避けようとするとゆず肌になり、この見極めが非常に難しい。なのでこれだけでプロのように仕上げるのは厳しいと思いますが、ペーパー修正を前提とすれば便利に使えます。下塗り感覚をつかめればベターです。ウレタン塗料で広い面積になると、塗料代含めても缶スプレーよりお得かな。

9人が参考にしています
2022-10-25
用途:
塗装作業
対象商品:
70248858

思ったよりも塗料の粘度が低くないと上手くいかないと気づくのに小半時。そのあとは一応順調快適に作業できましたが、ローラー塗りよりは少し修練が必要かも。

2人が参考にしています