DCプラグ付ケーブルのレビュー

平均満足度 3.77 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DCプラグ付ケーブル 共立電子産業
共立電子産業
419 / 税込 461
プラグ付きケーブルです。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-01-28
用途:
趣味用
対象商品:
70301963

音響機材への電源供給に使用。プラグが付いているので、作業が楽でした。

2024-01-21
用途:
ACアダプターと機器の接続
対象商品:
70301866

ケーブルは容量に対して十分な太さでしっかりしていて安心しました。プラス&マイナスがハッキリ確認出来て使いやすい・

2023-09-21
用途:
LEDライト自作時に使用
対象商品:
70301866

探していたプラグがお値打ちに手に入って大変満足しています。ケーブル付きなので半田箇所も少なく済み、失敗も少なくなって良いと思います。
次回もまた購入したいです。
ありがとうございました。

2023-06-22
用途:
同種品のなかではコストパフォーマンスが良い
対象商品:
70301997

同種品の中には600円以上するものがあるので、これは適正価格です。品物も問題ありませんでした。

2023-06-13
用途:
広帯域受信機アルインコDJ-X7の充電ケーブル作成用
対象商品:
70302058

広帯域受信機アルインコDJ-X7の充電ケーブル作成用に購入
USB電源から充電できるケーブルを何本も作成して、どこでも出先でも充電できて便利です。

2021-12-22
用途:
古いカメラの充電池をリチウムイオン充電池に交換した時に、新しく充電口に使用
対象商品:
70301884

いろいろなDCケーブルが有りますが、カメラに使用するのに制約が有りますので、このDCプラグコードを採用。以前東京の秋葉原電気街で250本位購入してた事が有り、探してましたが、中々見つからずモノタロウのカタログで見つけました。商品が届きましたら秋葉原電気街で購入したのと同じ出したので、信頼出来るメーカー製でした。

株式会社eロボティクス 様2023-01-24
用途:
製品の修理。
対象商品:
70302024

当社取り扱い製品の修理部品としての購入。
製品の種類(ケーブルやコネクターの種類)などにバリエーションが欲しい。

パソコムプラザUBE 様2022-09-04
用途:
ロボット用モーターケーブルの修理
対象商品:
70301902

サイズが大きかったけど、使用できてます。非常に使いやすいです。

2021-11-12
用途:
ヒートベストのバッテリー接続に使用。
対象商品:
70301902

オスのプラスの接触が悪く、繋がったり切れたりしたので、確認すると、端子の1番中にある接点がしっかりと突出していなかった為と判明。
千枚通しで端子を曲げたら治ったが、はじめからそういうことの無いようにしてほしかった。

中村内装 様2021-10-13
用途:
きかいの修理プラグ
対象商品:
70301884

プラグサイズがぴったりで良いものを購入できました。

株式会社レントプロバイダー 様2020-08-25
用途:
Panasonic用カメラ(BBシリーズ)の電源
対象商品:
70302128

Φ5.5×3.3では、ありません。
モノタロウでは、このプラグは販売していますが、ケーブル付きは
もしかしたらないのかも?

3人が参考にしています
2019-07-04
用途:
ACアダプタの接続用
対象商品:
70301875

商品の不満というよりも、表示の仕方の不満です。写真と商品が違っている。リンクしていない。皆が知識を持っているわけではありませんし、多種多様のプラグがありますので、正確な寸法と写真を商品とリンクして掲載していただけると大変助かります。(ちなみに規格が違って使えませんでした。)

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-04-30
用途:
自作用
対象商品:
70301884

寸法がわからない。結局使えなかった。
詳しい寸法記載願います。

9人が参考にしています